メインコンテンツに移動

IoT機器を簡単アップデート!FreeRTOSを活用したAWS IoTオンラインセミナー OTA編

~FreeRTOSのインポートからOTAファームウェアアップデート実行までの手順をわかりやすく解説

中級

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ(RX65N)

開催日時/会場

  • 2022年 05月30日(月) 13:00~16:00
  • オンライン
  • 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • AWSクラウドに興味のある方
  • Amazon FreeRTOSを採用した組み込みシステム開発を検討されている方
  • OTAによるMCUのファームウェアアップデートに興味がある方
  • 機器の遠隔操作・監視・管理を検討されている方
  • 製品のIoT化を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 事前に配布するテキストをご一読されることをお勧めします。
    その他、必要な知識はありません。

内容

本セミナーでは、FreeRTOSのインポートからOTA(Over-The-Air)ファームウェアアップデートを実行し確認するまでの手順を実機を用いて解説します。
セミナーを受講することで、AWSのサービスであるIoT CoreとS3を使用した、標準的なOTAファームウェアアップデートの実装方法を習得できます。

また、本セミナーで使用する実機(ボードとツール)を事前にご準備いただくことで、セミナー中にお手元で操作しながら解説する手順を体験することができ、より効果的な学習が可能となりますので、ぜひご検討ください。

  セミナーで使用するボード:Renesas RX65N Cloud Kit(6,000円以下でオンライン購入可能)
※セミナーで使用するFreeRTOSプログラムや開発ツールは無償ダウンロード可能です。

詳しい準備物はカリキュラムを参照ください。

カリキュラム

AWS Cloudへの接続までを以下の手順で解説します。

  1. OTAに最適なマイコンの機能
  2. e² studioへのFreeRTOSのインポート
  3. e² studioのFreeRTOSプロジェクトの作成
  4. OTAを利用したファームウェアアップデートの手順
  5. OTAを利用したRX65N Cloud Kitのファームウェアアップデート
  6. OTAを利用したファームウェアアップデートの活用
  7. 質疑応答

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。
受講者様ご自身でもお手元で操作をされる場合は、事前に以下の準備を済ませておいてください。

[準備物]

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • ボード:Renesas RX65N Cloud Kit
  • PC環境:e² studio 2021-04、GCC for Renesas 8.3.0.202004-GNURX Toolchain、Renesas Flash Programmer V3.08.01、Win32/Win64 OpenSSL v1.1.1、Renesas Secure Flash Programmer(最新版)、Tera Term Version 4.9.6インストール済み

受講生環境(パソコンはWindows10を推奨します)

講師説明環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 05月30日(月)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。