このビデオシリーズは、CK-RX65N V2 で FreeRTOS with IoT librariesを使用する方法を説明します。CK-RX65N V2 を AWS IoT Core に接続し、MQTT メッセージを表示するための手順を提供します。パート 2 では、FreeRTOS サンプル・プログラムのセットアップに焦点を当てます。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:21 Preparing for the Demo Project
関連動画
- FreeRTOS PubSub Demo: CK-RX65N V2 セットアップ (1/3)
- FreeRTOS PubSub Demo: CK-RX65N V2 プロジェクトビルド (2/3)(このビデオ)
- FreeRTOS PubSub Demo: CK-RX65N V2 AWS Cloud操作 (3/3)