メインコンテンツに移動

FreeRTOS PubSub Demo: CK-RX65N V2 AWS Cloud操作 (3/3)

2025年3月12日

このビデオシリーズは、CK-RX65N V2 で FreeRTOS with IoT librariesを使用する方法を説明します。CK-RX65N V2 を AWS IoT Core に接続し、MQTT メッセージを表示するための手順を提供します。

パート 3 では、ファームウェアの実行や AWS クラウドのセットアップなど、デモ プロジェクトの実行に焦点を当てます。

章のタイトル

00:00 オープニング
00:21 Executing the firmware

関連動画