~家電、BA、IAなど幅広いエンドポイント機器向けに音声認識機能の迅速な追加が可能に~
ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)と、組み込み音声ソリューションのリーディングプロバイダであるCyberon Corporation(以下Cyberon社)は、このたび協業し、ルネサスのRAマイコン用の音声ユーザインタフェース(VUI)ソリューションを提供することを発表しました。これによりRAマイコンのユーザは、Cyberon社の業界をリードする連続コマンドベースのVUIツールチェーンを無償で利用し、家電、ビルディングオートメーション(BA)、産業オートメーション(IA)、ウェアラブルデバイスなど、さまざまなエンドポイントアプリケーションに音声認識機能を追加することができます。
音声認識機能は、IoTアプリケーションの爆発的な普及と新型コロナウイルス感染症の大流行により、世界中で急成長を遂げています。Cyberon社の実績ある音声認識技術は、世界各国で数百万台のデバイスに採用されています。
ルネサスは今回新たに、音声ユーザインタフェースの迅速なプロトタイピングと開発を可能にする音声ユーザインタフェース・リファレンスキットを提供します。このキットと、Cyberon社の音声認識ソフトウェアDSpotterを使用することにより、ネットワークに接続せずにローカルで音声認識を実行できます。DSpotterの音素(音声の最小単位)ベースのモデリングアプローチにより、テキスト入力のみで音声ユーザコマンドを迅速にカスタマイズできるため、膨大な音声データの収集作業が不要となり、開発コストの削減と開発時間の短縮が可能になります。DSpotter は40以上の言語に対応するため、ユーザは世界中の組み込みアプリケーションに音声認識技術を導入することができます。このVUIソリューションを利用すれば、大がかりなコーディング作業や、社内に音声認識の知識をもつ経験豊富なソフトウェア開発者がいなくても、シンプルな音声ユーザコマンドインタフェースをシステムに簡単に組み込むことが可能です。
ルネサスのIoT・インフラ事業本部、ビジネス開拓部のVice PresidentであるMohammed Dogarは、次のように述べています。「さまざまな市場分野で、信頼性の高い音声ユーザコマンドを迅速に製品に追加できるソリューションが求められています。Cyberon社とのパートナーシップにより、ユーザは実績ある音声認識技術を、RA マイコンの幅広い全てのラインナップで利用できるようになりました。」
Cyberon社の組み込みソリューション事業部のVice PresidentであるAlex Liouは、次のように述べています。「ルネサスとのコラボレーションにより、組み込み音声認識機能の開発を容易化できることを嬉しく思います。CyberonのDSpotterアルゴリズムは、コストと性能の両面において、市場の多様な要求に応えることができます。DSpotterとルネサスの優れたマイコン技術を組み合わせることで、ユーザは高性能で信頼性が高く、コスト効率の良い製品をタイムリに開発することができるようになります。」
ルネサスとCyberon社のVUIソリューションの主な特長
- DSpotterツールチェーンに無償でアクセス可能
- 音声区間検出(Voice Activity Detection:VAD)機能により、消費電力を30%以上削減し、電力面の制約があるIoTエンドポイントアプリケーションを常時稼働させることが可能
- Voice Audio Playback(VAP)機能:音声入力と音声応答が可能
- 最大でデジタルマイク2本とアナログマイク2本をサポート
- 外付けQSPIフラッシュにより、音声サンプルやライブラリデータの保存が可能
- PmodTMインタフェース(タイプ2A/3A/6A)、USB Type-CおよびMicro-B、オンボードJ-Link SEGGERデバッガ/プログラマなどのさまざまな通信インタフェースに対応
ルネサスとCyberon社のVUIソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
ハードウェア:RA4E1音声UIリファレンスキット、RA6E1音声UIリファレンスキット
ソフトウェア:DSpotter
音声認識の概要を分かりやすく紹介したブログは、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/jp/ja/blogs/give-voice-smart-products
ルネサスの音声認識ソリューションの全般はこちらをご覧ください。
www.renesas.com/voice-recognition
ルネサスについて
ルネサスは、世界を代表するマイコンのグローバル企業として、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube。
Cyberon Corporationについて
Cyberon社は、台湾の新北市に本社を置く音声ソリューションのリーディングプロバイダです。2000年に設立された同社は、音声アルゴリズムおよびアプリケーション開発分野で豊富な経験を培ってきました。Cyberon社の音声認識およびテキスト読み上げ技術は、IoTデバイス、家電製品、ウェアラブルデバイス、スマート玩具、車載機器、法人顧客などに幅広く採用されています。Cyberon社は、組み込みMCU/DSP、OSプラットフォーム、サーバベースのサービスに向けてあらゆる音声ソリューションを提供しており、自然で使いやすいヒューマンマシン音声ユーザインタフェースの実現を目指しています。詳細については、cyberon.com.twにアクセスするか、FacebookやYouTubeをフォローしてください。
以 上
*Arm、Arm Cortex、Arm TrustZoneは、Arm LimitedのEUおよびその他の国における商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。