メインコンテンツに移動

アマゾン ウェブ サービスへ、IoT機器を簡単かつセキュアにWi-Fi接続可能な、RX65Nクラウド通信評価キットを発売

~Amazon FreeRTOS認定取得のキットとツールにより、AWSクラウド接続のIoT機器開発を強力に支援~

2019年8月20日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、IoTエンドポイント機器に向けて、Amazon FreeRTOSに対応したRX65Nを使用してアマゾン ウェブ サービス(以下、AWS)にスピーディにWi-Fi接続が可能な、クラウド通信評価キット「Renesas RX65N Cloud Kit」を発表します。Renesas RX65N Cloud Kitは、環境センサや照度センサ、慣性センサを搭載しており、エンドツーエンドにセキュアにAWSへ接続できるため、センサ機能付きIoT機器のプロトタイプ開発や評価に最適です。今回特に、ルネサスの統合開発環境「e2 studio」をAmazon FreeRTOS用に拡張したことにより、Amazon FreeRTOSと、必要なすべてのドライバ、ネットワークスタック、コンポーネントライブラリを設定することができるため、IoT機器の開発を容易にします。また、本キットからAWSにアップロードしたセンサ等のデータは、AWS上のダッシュボードでモニタすることができます。これらにより、スマートメータ、ビル・オフィス・産業用オートメーションシステム、家電など、AWSにWi-Fi接続するIoT機器を早期に開発可能です。Renesas RX65N Cloud Kitは販売を開始しており、参考価格は1個50.00米ドル(税別)です。

 ルネサスのIoTプラットフォーム事業部、マーケティング担当Vice PresidentであるDaryl Khooは、次のように述べています。「このキットは、IoT機器に最適なRX65Nマイコンを含む、AWS接続に必要なハードウェア、ソフトウェア、ツールなどを組み合わせたAmazon FreeRTOS認定取得の評価環境であり、今回、リーズナブルな価格でご提供できることになりました。お客様は、本キットをプロトタイプ開発に使用し、その後、同じハードウェアやソフトウェアをリファレンスとして利用することにより、開発期間を短縮でき、早期市場投入により大きな価値を生み出すことができるでしょう。」

 ルネサスの32ビットマイコンであるRX65Nは、フラッシュメモリのデュアルバンク機能を備えているため、ネットワーク経由のセキュアかつ容易なプログラムのアップデートが可能で、Amazon FreeRTOSを活用したリモートOTA(Over-The-Air)によるファームウェアのアップデートが可能です。さらにこのデュアルバンク機能により、バックグラウンドオペレーション(BGO)とSWAP機能の両方が有効となり、システム制御機器やネットワーク制御機器メーカは、現場においてセキュアで信頼性の高いファームウェアのアップデートが可能です。またRX65Nは、ハードウェアセキュリティエンジンとして、トラステッドセキュアIP(TSIP)も搭載しているため、AES、3DES、SHA、RSA、TRNGなどの暗号ハードウェアのアクセラレータ処理や、暗号化鍵の管理が可能です。さらに、IoT機器を安全にブートするためのフラッシュメモリのエリアプロテクションによるブートコード保護が可能です。

Renesas RX65N Cloud Kitの特長

  • 120 MHz 動作、2MBコードフラッシュメモリと640KB SRAM搭載の32ビットマイコンRX65N(型名:R5F565NEDDFP)を使用したターゲットボード
  • Silex社のSX-ULPGN Wi-Fi通信に対応したPmodモジュール
  • シリアル通信とデバッグ用のUSBポート2口、データをサンプリングして計測データをクラウドに送信するためのセンサ3種類を備えたクラウドオプションボード
    • ルネサスの環境計測用デジタル赤外線/照度センサ(ISL29035
    • BOSCHの3軸加速度、ジャイロスコープ計測用MEMSセンサ(BMI160
    • BOSCHのガス、気温、湿度、気圧計測用MEMSセンサ(BME680
  • IoT機器開発者に向け、ルネサスの統合開発環境e2 studioが強力な機能を提供
    • GitHubから最新のAmazon FreeRTOSのプロジェクトを生成、すぐにビルド
    • Amazon FreeRTOSのネットワークスタック(TCP/IP、Wi-Fi、MQTT)とコンポーネントライブラリ(Device Shadow)の設定をアシスト
    • Amazon FreeRTOSベースのIoTエンドポイント機器にUSBやファイルシステムなどの機能を追加実装可能

Renesas RX65N Cloud Kit の詳細については、こちらをご覧ください。
http://www.renesas.com/rx65n-cloud

Renesas RX65N Cloud Kitについての動画は、こちらの動画をご覧ください。
https://www.renesas.com/support/videos/rx65n-cloud-kit-intro.html

 なお、ルネサスはRX65Nのスタータキットとして、LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、各種インタフェースを備えたRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MBも用意しています。
 本スタータキットでAmazon FreeRTOSを使用することもできます。詳細はこちらをご覧ください。https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/getting_started_renesas.html

以 上


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする