可燃性ガス漏れ検知器のリファレンスデザイン
AS043-FGSLEAKPOC2Z可燃性ガス漏れ検知器は、低電力Wi-Fi通信を使用したワイヤレス接続を備えたバッテリー駆動のスタンドアロンシステムです。 このソリューションは、 ZMOD4410 ガスセンサを使用して可燃性ガスの漏れを検出する産業用および家庭用アプリケーションにとって非常に有用なシステムです。 このシステムでは...
バッテリ駆動のスタンドアロンシステムで、低消費電力のWi-Fi通信を利用した無線接続により、可燃性ガスの漏洩を通知します。 産業用、家庭用として非常に有用なシステムです。 本システムでは、Wi-Fi通信を内蔵したマイクロコントローラ(MCU)1つで、プロパンガス(LPG)/都市ガス(LNG)のガス漏れ情報を検知・警報・ユーザへの伝達が可能です。 Wi-Fiは最寄りのルータと通信し、専用のモバイルアプリを通じてユーザのスマートフォンにプッシュ通知で更新情報を送信します。
このシステムのメリット: