世界が持続可能な交通手段へと急速に移行する中、電気自動車(EV)が街に普及する機会が増えています。 EVの普及を促進するためには、効率的で信頼性の高い充電インフラを確保することが鍵となります。 高度なコネクティビティは、EV充電エクスペリエンスを変革し、ユーザーの満足度を大幅に向上させるため、極めて重要です。

EV充電におけるコネクティビティの役割
コネクティビティは、現代のEV充電システムのバックボーンを形成しています。 これにより、充電ステーション、車両、電力網間のリアルタイム・インタラクションが可能となり、シームレスで効率的な充電体験が保証されます。 コネクテッドインフラストラクチャにより、EV充電ステーションは、空き状況、充電時間の最適化に関する最新情報を提供し、スムーズなユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これにより、航続距離の不安が軽減され、より多くの人が電気自動車を導入する動機付けになります。 家庭用EV充電器のウォールボックスの場合、電気料金の変動とサービスバックエンドの電力負荷をユーザーに通知するために、ホームルーターへの常時Wi-Fi接続が必要です。
多くの場合、Wi-Fi接続が切断されると充電が停止します。 ホームネットワークが飽和状態になり、ウォールボックスがリモートエリア(ガレージ)にあるため、充電中に接続を100%アクティブに保つことは、難しい場合があります。 したがって、これらのEV充電器は、非常に堅牢なWi-Fiテクノロジーが組み込まれている必要があります。
ルネサスの総合的なEV充電ソリューション
ルネサスは、汎用性の高い単相から3相AC電気自動車(EV)充電器ウォールボックスを含む、総合的なEV充電ソリューションを提供しています。 このソリューションはスケーラブルで、モジュラー設計により複数のIoT接続オプションをサポートします。 主な特長は、統合された電気メーター/計測、高性能MPU上のLinuxベースのOS、タッチスクリーンを備えたユーザーフレンドリーなHMI、OCPP Car2Charger I/F、イーサネット/Wi-Fi、スマートフォン/タブレット接続用のBluetooth® 、ユーザー認証と課金用の近距離無線通信(NFC)などのさまざまな通信インターフェイスです。
NFCベースのEV充電システムにより、許可されたユーザーのみが充電プロセスを開始したり、銀行カードやプリペイドカードで支払いを行ったりすることができます。 ルネサスのNFC 技術は、PTX NFCリーダファミリ(PTX105R、 PTX100R、 PTX130R)の独自の正弦波アーキテクチャにより、RF性能に優れています。 ルネサスのDiRAC™ダイレクト・トゥ・アンテナ技術と組み合わせることで、従来のNFCチップに見られるEMCフィルタが不要になり、高度な波形整形制御が可能になります。 これらの革新により、優れたRF性能が実現し、EV充電器などのスマート端末に見られるように、ノイズの多いディスプレイの背後で動作する場合でも、より大きな動作空間を提供します。
さらに、ルネサスは、リモート充電機能用に設計された汎用性の高いバッテリー駆動のDC充電器であるポータブルEV充電器ソリューションを提供しています。 この「Virtual Gas Can」は、AC電源の充電器が利用できないサービス会社やEV設備に最適です。 このシステムは、リモート充電時間を短縮するためのレベル2サポートと、ステータス更新のためのBluetooth接続を備えています。
ルネサスのもう一つのソリューションは、Wi-Fi 802.11n技術をサポートする完全統合型ワイヤレスネットワークデバイスである DA16200 超低消費電力Wi-Fi SoCです。 すぐに使えるように、スタンドアロンモードまたは外部ホストコントローラーで使用するための完全なWi-Fiプロトコルスタックが付属しています。 DA16200の優れたRF性能により、長距離や他のWi-Fi送信機からの干渉がある環境でも信頼性の高い接続が保証されます。
EV充電器では、Bluetooth Low Energy(LE)もWi-Fiプロビジョニングに特に適しています。 ルネサスの DA14531 は、完全なBluetooth LEシステムを提供し、超小型で低電力の無線ICソリューションを提供します。
まとめ
EV充電におけるコネクテッドインフラストラクチャの統合は、単なる技術の進歩ではありません。電気自動車の普及には欠かせません。 ルネサスの革新的なソリューションは、EV充電がシームレスかつ効率的で、誰もが利用できる未来への道を切り開いています。 コネクティビティの力を活用することで、EVの可能性を最大限に引き出し、よりクリーンで環境に優しい世界に貢献することができます。
コネクテッドインフラストラクチャは、私たちのモビリティに革命をもたらし、道路輸送をより効率的、安全、そして環境に優しいものにする能力を持っています。 世界経済フォーラムは、コネクテッドモビリティインフラストラクチャの利点を強調するいくつかの主要なアプリケーションの概要を示しています。
- スマートEV充電: 充電ステーションの空き状況に関するリアルタイムの更新を提供し、充電スケジュールを最適化し、スムーズなユーザーエクスペリエンスを確保します。 これにより、温室効果ガスの排出と大気汚染の削減に役立ちます。
- 高度なトラフィック管理: リアルタイムの交通データと事故データを提供し、信号機サイクルの動的な調整を可能にすることで、交通の安全性と効率を向上させます。
- スマートパーキング: センサーやカメラからのリアルタイムデータを使用して、ドライバーを利用可能な駐車スペースに誘導し、渋滞と排出量の削減に貢献します。
- インテリジェント通行料: 交通の流れを合理化し、適応型通行料とV2X(Vehicle-to-Everything)通信を通じて料金徴収を簡素化します。
ワイヤレス接続のWebページにアクセスして、EV充電用のワイヤレスソリューションの詳細をご覧ください。