メインコンテンツに移動

ブログ

Ultra-Low Power Discrete-Time Delta-Sigma ADC Presented at VLSI 2023 Blog

超低消費電力 ディスクリートタイムΔΣADC VLSIシンポジウム2023で発表!

ダイナミック回路ベースの超低消費電力ディスクリートタイム(DT)デルタシグマ(DS)ADCのコア技術の開発に成功。

Motors are Everywhere. Drive Them Efficiently

Motors are everywhere; drive them efficiently

As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.

Renesas participated as a guest speaker at COMPUTEX & InnoVEX 2023

当社執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健がCOMPUTEX & InnoVEX 2023で講演

当社の執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健が台湾で開催されたCOMPUTEX & InnoVEX 2023 Seminarにゲストスピーカーとして招待を受け、講演を行いました。

Semiconductor Process Technology; History, trends and evolution

半導体プロセス技術:その歴史とトレンド、そして進化

チップのトランジスタなどの大きさを示す指標である、半導体のプロセスノード。このノードの種類が年々増加するにつれて計算能力も向上しています。一般的にテクノロジーノードが小さくなるほど機能サイズが小さくなり、トランジスタが小さいほどより高速でエネルギー効率が高くなるのです。

 Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application

 Utilizing the RX Family's FAQ for Technical Troubleshooting

技術的なトラブルの解決をサポートするRXファミリのFAQ活用術

FAQを参照してマイコンの技術的なトラブルを解決したいけれど、どう使えば良いか困ったことはないでしょうか?本ブログではFAQの便利な活用方法について紹介します。

How to Maximize the Lifespan of Electric Motors

Maintenance tips and advanced tools for maintaining the lifespan of electric motors including discussion of anomaly detection, condition monitoring, and predictive maintenance.

A Year After Acquisition, Renesas is Redefining AI Solutions Portfolio with Reality AI Software

Reality AIの買収から1年、ルネサスのAIソリューションのポートフォリオが拡充

Reality AIの買収の背景や最新の取り組みと共に、モータやHVAC向けに大注目されている組み込みAIソリューションを紹介します。

DALI Lighting Control: A Sustainable Solution for the Future’s Green Buildings

DALI照明制御:未来のグリーンビルに向けた持続可能なソリューション

地球温暖化とエネルギー問題が進行する中、エネルギー効率向上し、人々の健康と快適性を重視した持続可能なGreen Buildingが求められ、省エネでスマートな照明システムDALIが鍵となります。このブログではDALIについて解説します。

Renesas Smallest Touch Microcontroller for 8-Bit MCU Market

ルネサス最小のタッチマイコンが登場

今の製品にタッチ機能を取り入れたいけど、スペースがない…そんな方に、ルネサス最小のタッチマイコンRL78/G16の魅力をお伝えします。また、すぐにRL78/G16をお試しできるお手頃な評価ボードと、タッチ専用の評価システムもご紹介します。