超低オン抵抗!マイルドハイブリッド車向けパワーMOSFET ~車載MOSFET編~
マイルドハイブリッド車向けのパワーMOSFET製品をご紹介します。
ハイブリッド電気自動車(HEV)はバッテリ電気自動車(BEV)環境を導入して確立するという課題のために、今後数年間トレンドを維持するものとみられます。ハイブリッド電気自動車 (HEV) においてICEとe-motorの組み合わせは複雑で、最適なコストでの高度なデジタル制御戦略が不可欠です。そのため、ルネサスのxEVポートフォリオが成功への鍵となります。
The Qwicc Wi-Fi Shield based on Renesas’ Wi-Fi DA16200 module, is an Arduino Uno R3 form factor shield that enables rapid development of ultra-low power Wi-Fi IoT applications.
Renesas’ first hybrid, power line plus sub-GHz RF reference platform is a reference board that supports all key communication protocols such as WiSUN, G3-PLC, G3-PLC Hybrid, PRIME 1.3.6 + 1.4, PRIME Hybrid and Meters and More.
A compact, single-board computer using next-generation Arm® Cortex®-A55 core with an optimized bill of material is ideally suited for Edge-AI applications.
This blog goes over the need for faster and more memory and how DDR5 is addressing this need.
Azure IoT Hubに接続し、アップロードしたデータを可視化する方法を動画で学んでみませんか? はじめての方に最適な、20分程度のチュートリアル動画をご紹介します。