AI、はじめてみませんか? ~RZ/Vを使った画像AI 最初の一歩~
AIに興味があるものの、何から始めて良いかわからないお客様向けに、RZ/V2LのDRP-AI Support Packageに付属しているAIインプリガイドに沿ってDRP-AIを使った画像AIの導入部分をわかりやすく解説する。
AIに興味があるものの、何から始めて良いかわからないお客様向けに、RZ/V2LのDRP-AI Support Packageに付属しているAIインプリガイドに沿ってDRP-AIを使った画像AIの導入部分をわかりやすく解説する。
xEV向け駆動モータに最適な位置センサをお探しではありませんか?電磁誘導型位置センサとそれを使ったインバータシステムについてご紹介します。
本ブログは、バッテリーのセル数の観点から、バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題および施策を説明します。
As machine learning (ML) inference moves to device endpoints, integrated AI will power a complex combination of tech to create smart applications with which we can interact more naturally.
ルネサスCEOの柴田 英利が、Financial Times主催の“FT Global Dealmaking Summit 2021”に参加し、M&Aの狙いや最近の事例などをお話ししました。
アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴と展望をシリーズで紹介。
1回目は小型・低消費のインターネット接続対応組み込み機器の開発支援についてです。
成長著しい産業用ロボットの分野で使用される力覚センサをご存じでしょうか?今回は、RX23E-Aを用いて、力覚センサを計測したアプリケーションノートについてご紹介します。
CASE+Eのこれからの自動車業界において半導体
に求められる価値提供、及び当社のアプローチをご紹介します。
This blog helps customers find the right devices to use when they are looking for a high-performance clock to drive their data converters.
The Qwicc Wi-Fi Shield based on Renesas’ Wi-Fi DA16200 module, is an Arduino Uno R3 form factor shield that enables rapid development of ultra-low power Wi-Fi IoT applications.