メインコンテンツに移動

GR-PEACH 特設:LED、ボタンで遊ぶ!

概要

GR-PEACHのLEDやボタンで遊んでみます。


準備

GR-PEACH、USBケーブル(マイクロBタイプ)の2つを準備します。

記事の中では、外付けのLEDを使っていますが、GR-PEACH上のLEDで遊ぶことができます。

gr-peach-full-board_1
usb-cable

LEDを点滅させる

以下のサンプルは非常に簡単な例ですが、青色LEDを点滅させるだけです。

青色LEDはGR-PEACHのピン86に割り当たっていて、別名のPIN_LED_BLUEを使うことでdigitalWriteでLEDをON/OFFしています。 赤色LEDはPIN_LED_RED(またはピン84)、緑色はPIN_LED_GREEN(またはピン85)、もう1つ別の場所についている赤LEDはPIN_LED_USER(またはピン87)です。PIN_LED_BLUEの部分を変えて試してみてください。


#include <arduino.h>
void setup() {
  pinMode(PIN_LED_BLUE, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED_BLUE, HIGH);
}
  
void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED_BLUE, LOW);
  delay(500);
  digitalWrite(PIN_LED_BLUE, HIGH);
  delay(500);
}

LEDをゆっくり光らせる

LEDを蛍のようにゆっくり光らせるためにはanalogWriteを使います。※2016年7月時点のライブラリではGR-PEACH上のLEDに対してanalogWriteを使うことはできません。

前記で使ったdigitalWriteではONとOFFだけでしたが、LEDの光に強弱をつけるため、analogWriteを使って0~255の範囲で設定しています。 なお、analogWriteが使用できるピンは限られており、写真ではピン8にLEDのアノード、GNDにカソードをつなげています。


#include <arduino.h>
#define LED 8 // led
void setup() {
}
   
void loop() {
  for(int i = 0; i < 255; i++){
    analogWrite(LED, i);
    delay(5);
  }
  for(int i = 0; i < 255; i++){
    analogWrite(LED, 255 - i);
    delay(5);
  }
}
peach-sp-led-light

ボタンを押したらLEDを光らせる

GR-PEACH上のボタンスイッチが押したときにLEDを光らせるサンプルです。


#include <arduino.h>
void setup() {
    pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
    pinMode(PIN_SW, INPUT);
}
   
void loop() {
    if(digitalRead(PIN_SW) == 0){
        digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH);
    } else {
        digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
    }
}
peach-sp-led-button

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。