概要
GR-PEACHでSDカードにCSV形式でデータを保存して、Excelでグラフ表示してみます。リアルタイムクロック(RTC)やアナログ値を読み込むなど、少し応用的な使い方をします。
準備
GR-PEACH、USBケーブル(マイクロBタイプ)の他にマイクロSD、照度センサー(NJL7502L)、10kΩ抵抗を準備します。照度センサーがなくても途中までお試しできます。





時計を作る
以下のサンプルを実行してみてください。1秒ごとに緑LEDが光ります。
#include <arduino.h>
#include <RTC.h>
RTC rtc;
static int year, mon, day, hour, min, sec, week;
void setup() {
pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW); // LED OFF
Serial.begin(9600);
year = 2016;
mon = 7;
day = 23;
hour = 13;
min = 20;
sec = 50;
week = RTC_WEEK_SATURDAY;
rtc.begin();
rtc.setDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
}
void loop() {
static int sec_old = sec;
rtc.getDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
if((sec - sec_old) % 60){
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH); // blink LED
delay(5);
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
Serial.print(year); Serial.print("/");
Serial.print(mon); Serial.print("/");
Serial.print(day); Serial.print(" ");
Serial.print(hour); Serial.print(":");
Serial.print(min); Serial.print(":");
Serial.print(sec);
Serial.println();
sec_old = sec;
}
}
またTeratermやCooltermなどのシリアルモニターで見ると以下のように一秒ごとに時間が表示されます。この時間はSDにデータを保存するときのタイムスタンプや、データロガーとしての時間軸に使用されます。

SDに保存してグラフを作る
次はSDカードにデータを保存するサンプルです。GR-PEACHの裏面にあるSDソケットにマイクロSDを差し込んでスケッチを実行してみてください。緑LEDが点滅したらSDカードへの書き込みが成功しています。赤LEDが光った場合はSDカードへのアクセスが失敗していますので、きちんとマイクロSDが挿入されているか確認してください。
#include <arduino.h>
#include <RTC.h>
#include <SD.h>
RTC rtc;
static int year, mon, day, hour, min, sec, week;
void sd_timestamp(uint16_t* date, uint16_t* time);
void setup() {
pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW);
Serial.begin(9600);
if (!SD.begin()) {
digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH); // error
while(1);
}
SdFile::dateTimeCallback( &sd_timestamp );
year = 2016;
mon = 7;
day = 23;
hour = 13;
min = 20;
sec = 50;
week = RTC_WEEK_SATURDAY;
rtc.begin();
rtc.setDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
}
void loop() {
static int deg = 0;
File file = SD.open("data.csv", FILE_WRITE);
if (file) {
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH);
rtc.getDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
// date
file.print(year); file.print("/");
file.print(mon); file.print("/");
file.print(day);
file.print(",");
// time
file.print(hour); file.print(":");
file.print(min); file.print(":");
file.print(sec);
file.print(",");
// data
file.print(sin(deg * PI / 180.0));
file.print(",");
file.print(cos(deg * PI / 180.0));
file.println();
file.close();
deg+=5;
digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
}
delay(500);
}
void sd_timestamp(uint16_t* date, uint16_t* time)
{
*date = FAT_DATE(year, mon, day);
*time = FAT_TIME(hour, min, sec);
}
適当なタイミングでSDカードを抜いて、PCで保存結果を見てみます。SDの中に以下のファイルができていると思います。

DATA.CSVをExcel等の表計算ソフトで開いてみましょう。

グラフ化すると以下のようにSinとCosの波形が表示されます。

照度センサーのロガーを作る(準備中)
最後は照度を測り、SDにデータを保存するサンプルです。上記のサンプルから変更しているのはsinとcosのデータではなく、A0ピンのアナログ値をanalogRead(A0)で読みSDに保存しているところです。また、サンプルの違いが分かるようにSDにアクセスするときのLEDは青色にしています。
以下のように照度センサーと抵抗を接続して、サンプルを実行してみましょう。

#include <arduino.h>
#include <RTC.h>
#include <SD.h>
RTC rtc;
static int year, mon, day, hour, min, sec, week;
void sd_timestamp(uint16_t* date, uint16_t* time);
void setup() {
pinMode(PIN_LED_BLUE, OUTPUT);
pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_LED_BLUE, LOW);
digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW);
Serial.begin(9600);
if (!SD.begin()) {
digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH); // error
while(1);
}
SdFile::dateTimeCallback( &sd_timestamp );
year = 2016;
mon = 7;
day = 28;
hour = 23;
min = 55;
sec = 50;
week = RTC_WEEK_THURSDAY;
rtc.begin();
rtc.setDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
}
void loop() {
File file = SD.open("data.csv", FILE_WRITE);
if (file) {
digitalWrite(PIN_LED_BLUE, HIGH);
rtc.getDateTime(year, mon, day, hour, min, sec, week);
// date
file.print(year); file.print("/");
file.print(mon); file.print("/");
file.print(day);
file.print(",");
// time
file.print(hour); file.print(":");
file.print(min); file.print(":");
file.print(sec);
file.print(",");
// data
file.print(analogRead(A0));
file.println();
file.close();
digitalWrite(PIN_LED_BLUE, LOW);
}
delay(500);
}
void sd_timestamp(uint16_t* date, uint16_t* time)
{
*date = FAT_DATE(year, mon, day);
*time = FAT_TIME(hour, min, sec);
}
グラフ化すると照度に応じて数値が変化しているのが分かります。例えばグラフが下がっているところは暗いことを示しています。なお、このサンプルでの数値は単位Luxで表したものではありません。測る環境、例えば屋内か屋外かに応じて抵抗値を変え、照度センサーの仕様から算出する必要があります。是非トライしてください。