基本ライブラリ
デジタルIO
アナログIO
拡張IO
時間
数学
三角関数
乱数
ビットバイト操作
割り込み
シリアル通信
標準ライブラリ
サーボモーター
ステッピングモーター
キャラクタ液晶表示
EEPROM
SPI通信
I2C通信(Wire)
メモリカード
メモリカード(File操作)
Ethernet
Ethernetサーバー
Ethernetクライアント
Firmata
周期処理
省電力
時計(RTC)
SoftwareSerial
ユーティリティ
Ethernet
Ethernetの初期化用ライブラリです。初期化はクライアント、サーバーで共通で必要になります。
WIZnetのWIZ550ioイアント、サーバーで共通で必要になります。WIZnetのWIZ550ioioShieldと接続し、SPIによって制御を行います。使用するためには、#include <SPI.h>
と#include <Ethernet.h>
を記述してください。
begin
概要
イーサネットライブラリを開始します。パラメータとして指定しないIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクはDHCPで取得されます。
文法
int Ethernet.begin()
Ethernet.begin(mac)
Ethernet.begin(mac, ip)
Ethernet.begin(mac, ip, dns)
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway)
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet)パラメータ
mac: MACアドレス(6バイトの配列)
ip: IPアドレス(4バイトの配列)
dns: ネームサーバーアドレス(4バイトの配列)
gateway: デフォルトゲートウェイアドレス(4バイトの配列)
subnet: サブネットマスク(4バイトの配列)戻り値
Ethernet.begin()はDHCPが成功したら1、失敗したら0を返す。それ以外はなし。
localIP
概要
自分のIPアドレスを受け取る。
文法
IPAddress Ethernet.localIP()
パラメータ
なし
戻り値
自分のIPアドレス
maintain
概要
DHCPでアドレスを更新する。
文法
Ethernet.maintain()
パラメータ
なし
戻り値
0: 何もなし
1: 更新失敗
2: 更新成功
3: 再接続失敗
4: 再接続成功
サンプルプログラム
DHCPで接続して、IPを表示するサンプルです。
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
void setup()
{
Serial.begin(9600);
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin() == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
while(1);
}
// print your local IP address:
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
void loop() {
}