電力線通信(PLC)モデムIC は、AC(交流)ライン およびDC(直流) ラインを通して、迅速かつ正確に情報を伝達するための、長距離かつセキュアな通信を提供します。G3-PLCとPRIMEなどの各アライアンスの認証を取得しています。評価を加速するため、評価ボードやソフトウェアなどの豊富な開発環境を提供しています。また、PLCモデムICはスマートメータのほか、HVAC・照明コントロール・水中ポンプなどの幅広いアプリケーションに適しています。
注目の製品

プロダクトセレクタ: PLCモデムIC
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
CPX4 PLC Modem (R9A06G061)
Video List
ニュース&ブログ
Renesas Launches its First Hybrid Reference Platform Combining Power Line Communication and Sub-GHz Radio | ブログ | 2022年1月28日 |
電力線通信の応用を広げる、高速かつ長距離通信を実現した電力線通信モデムICを発売 | ニュース | 2021年11月30日 |
長距離、高速化コミュニケーションを実現する電力線通信技術(PLC) | ブログ | 2021年11月30日 |
CPX3 – The First Powerline Solution with a PRIME 1.4 Certification Supporting Security Profiles and Backward Compatibility | ブログ | 2021年8月25日 |
CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid” | ブログ | 2021年8月17日 |
ルネサスの電力線通信(PLC)用IC、パナソニックの照明制御システムに採用 | ニュース | 2020年3月26日 |