メインコンテンツに移動

e-AIソリューション

e-AIは、AI技術を 組み込みシステムで利用可能にするソリューションです。
AIは、「学習」と「推論」で構成されます。
ルネサスは「推論」 のみをマイコンで実行させることでAI活用を実現しています。
参考:ルネサスが提案する「e-AI」とは?

画像
learning vs interference

e-AIのメリット

e-AIの最大のメリットは「リアルタイム性」です。 e-AIでは通信経路の遅延なしで判断・応答することができるため、クラウドに対して速く推論結果が得られます。
e-AIはこのリアルタイム性の高さを活かし、連続した入力データを次々とAIで判断するような場面で活用 できます。

ルネサスは Endpoint intelligence からはじまるイノベーションにより、より安全で健やかな暮らしを支える、環境に優しいスマート社会の実現に貢献していきます。

画像
Cloud Endpoint

AIの応用例と各MCU/MPUの対応

AIには多数の応用例がありますが、応用例ごとに必要となるメモリサイズや性能は異なります。
どのようなAI処理に対して、どのMCU/MPUを選択すべきか、下の図を参考にしてください。

画像
Correspondence between AI application examples and MCUs/MPUs

実際のアプリケーション例は、ビデオクリップまたはパートナーソリューションを参照ください。

e-AI開発環境

AIの組み込みを簡単に実現できるよう、マイクロコンピュータ、AIアクセラレータ向けのe-AI開発環境を準備しています。
各ツールに該当する学習済みAIモデルを入力することで、簡単に実機上で動作するプログラムへ変換することができます。

画像
e-AI Tools

e-AI開発環境のダウンロード

以下の各ページからe-AI開発環境をダウンロードできます。

画像

e-AI Translator: マイクロコンピュータ向け e-AI開発環境

豊富なラインナップのルネサス製マイクロコンピュータ向けe-AI 開発環境です。 “PyTorch”, ”Keras”, “TensorFlow”で学習したモデル、もしくは”TensorFlow Lite”で8bit量子化したモデルをルネサス製統合開発環境e² studioへ簡単にインポートする事ができます。
信号処理や波形処理など、エンドポイント向けの比較的小規模なAIの活用に適しています。

[New]
e-AI トランスレータ V3.3 を公開しました。 (2025 年 4 月 )

  • ネットワークに複数の入出力がある場合の変換に対応しました。
  • 推論速度の高速化に有効な CMSIS-NN ライブラリ 5.0.0/6.0.0 に対応しました。
  • Padding などのサポート API を追加しました。
画像

DRP-AI TVM / DRP-AI Translator: AIアクセラレータ向け e-AI開発環境

AIアクセラレータ「DRP-AI」を搭載したMPU「RZ/Vシリーズ」向けe-AI開発環境です。
PyTorch等で学習したONNX形式のAIモデル をDRP-AIで実行可能な形式に変換することができます。
画像処理など、エンドポイント/エッジ向けの比較的大規模なAIの活用に適しています。

e-AIサポートデバイス

各e-AI開発環境に対応した製品は以下です。

Supported Products by e-AI Translator
RA FamilyEcosystem Partners
RZ/A SeriesEcosystem Partners
RL78 FamilyEcosystem Partners
RX FamilyEcosystem Partners
Renesas Synergy™ PlatformEcosystem Partners
Supported Products by DRP-AI TVM / DRP-AI Translator
RZ/V seriesEcosystem Partners

ルネサス那珂工場での e-AI 実証実験

茨城県ひたちなか市にある半導体前工程工場「ルネサス那珂工場(ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社)」において、e-AIによる設備の異常検知、予知保全の実証実験が行われました(2015年)。ポイントは、既存の設備に大きな改造を入れることなく、既存の設備を活かしたまま、異常検知や予知保全と言った、新たな付加価値が実現できたことです。また、従来、熟練の技術者やオペレータでなくては的確に判断できなかった設備異常に関し、e-AIが画期的な検知精度を上げたことで、国内外の40社以上のお客様からお問合せを頂き、また、10社以上のAI関連パートナとビジネスの具体化に向けた議論が開始されました。e-AIがお客様の事業に貢献し、社会課題を解決できると確信することができた実例でした。現在、那珂工場では、e-AIによる異常検知・予知保全の実用に向けて準備が進められています。

画像
那珂工場でのe-AIによる異常検知・予知保全の実用化準備

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 1.38 MB 简体中文 , English
ホワイトペーパー PDF 848 KB English
2件

ビデオ

ニュース&ブログ

Revolutionizing HVAC with AI-Powered Motor Control ブログ 2024年12月18日
信号処理や回帰モデルで利用される、3D shape関数および、RNN関数に対応したe-AI Translator V3.0.0をリリース ブログ 2023年6月12日
CMSIS利用時のメモリ使用量を削減したe-AI Translator V2.3.0をリリース ブログ 2022年12月22日
RXやRAファミリのAI推論を10倍以上高速化 CMSISライブラリに対応したe-AI Translator V2.2.0をリリース ブログ 2022年6月6日
AIを利用したジェスチャアプリケーション開発をサポート:QE for Capacitive Touchの実力を試す ブログ 2022年5月17日
8bit量子化技術でROM/RAM使用量削減に貢献 TensorFlow Liteに対応したe-AI Translator V2.1.0をリリース ブログ 2022年1月28日
熱対策不要:RZ/V2MでAI搭載製品にイノベーションを ブログ 2021年11月15日
業界トップクラスの電力性能を実現する高精度AIアクセラレータ内蔵のエントリークラスMPU「RZ/V2L」を発売 ニュース 2021年5月19日
組み込み機器のリアルタイムなAI処理と低消費電力を両立する、ビジョン向けAIアクセラレータ内蔵マイクロプロセッサ「RZ/Vシリーズ」を発表 ニュース 2020年6月9日
ルネサスのAIユニットソリューション、GEヘルスケア・ジャパン日野工場にて生産性向上の実証実験に成功 ニュース 2018年9月4日
設備や機械に後付けするだけで、AIによる異常検知や予知保全が即時可能 ニュース 2017年11月27日