メインコンテンツに移動

インターシル、高効率、高集積の8Aと3A同期整流型降圧レギュレータを発表

高効率DC/DCコンバータ、5V電圧をPOL回路向けに降圧

2015年11月9日

革新的なパワーマネジメントと高精度アナログ・ソリューションのプロバイダとして世界をリードするインターシル(本社:米国カリフォルニア州ミルピタス、NASDAQ:ISIL)は、5V/3.3VからFPGA、DSP、マイクロプロセッサ向けにPOL(ポイント・オブ・ロード)として0.6Vまでの低い電圧に降圧する、5つの高集積同期整流型降圧レギュレータを発表しました。豊富な機能を提供するISL8018は、2.7Vから5.5Vの入力電圧から最大8Aの連続出力電流を供給するとともに、最大97パーセントの高い効率を提供し、競合製品に比べ実装集積度を向上しています。ISL8003xファミリはパッケージ・サイズが2 x 2mmで、通信、クラウド・コンピューティング、産業、計装、医療機器の一般的なPOL電圧変換回路向けに2.7Vから5.5Vの入力電圧から最大3Aの連続出力電流を提供するとともに、最大95パーセントのピーク効率を実現します。

 

ISL8018は、位相シフト時間遅延によりマスター/スレーブ構成が実現でき、同じスイッチング周波数で複数のレギュレータ接続と同期を可能にする革新的なSYNCIN/SYNCOUT(同期入出力)機能を採用しています。これにより、オンタイム・オーバーラップの防止のほか、RMS電流、リップル、入力キャパシタンス要件の低減が可能になり、EMI特性と効率が向上します。ISL8018のVSET機能により、電圧出力マージニングを±10パーセントに設定し、出力電圧IRドロップを補償することが可能になります。ISET機能は8A、5A、3Aの各機器向けにプログラム可能な出力電流制限機能を提供します。これにより、単一のデバイスで複数の出力電流への対応と小型インダクタの採用が可能になり、コストと実装面積の低減を実現できます。さらに、ISL8018はスイッチング周波数を500kHzから最大4MHzの範囲で設定可能なため、より小型の受動部品の使用が可能になり、高速過渡応答と、実装面積のさらなる低減を実現できます。

 

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、ISL80031Aはピン互換で、RDS(ON)が非常に低いハイサイドPMOS FETとローサイドNMOS FETを内蔵しており、外付け部品点数と電力損失の低減が可能です。このISL8003xファミリはシリコンチップの温度が低いため、冷却ファンやヒートシンクが不要です。さらに、3Aの連続電流の負荷への供給により、信頼性を大幅に向上します。また、内部補償機能により外付け部品の追加が不要で、設計の簡素化を可能にします。このISL8003xファミリを使用した電源のトータル実装面積は64mm2未満にできます。ISL80031とISL80031Aはシステムの低電力状態への切り替え時に、全負荷電流範囲で効率を向上させる軽負荷モードを提供します。


インターシルのインフラストラクチャ/インダストリアル・パワー・プロダクツ担当シニア・バイス・プレジデントのマーク・ダウニングは「電圧レール数が増加し、設計の複雑さがますます増大している中で、高効率、高速過渡応答を提供し、しかも使いやすさに優れたスイッチング・レギュレータが電源設計に求められるようになっています」と述べ、さらに「新製品の8A、3A同期整流型降圧レギュレータは2 x 2mmという小さなパッケージ・サイズで、POL回路に要求される一連の機能とフレキシビリティを提供します」と語りました。

 

  • 最大97パーセントの高いピーク効率を実現
  • 電源のトータル実装面積は97mm2未満
  • ±10パーセントの出力電圧マージニング
  • 出力電圧を0.6Vから入力電圧までの範囲で可変で、固定出力電圧オプション付き
  • 可変電流制限機能
  • マスター/スレーブ位相シフト機能による最大4MHzまでの外部同期
  • スイッチング周波数は500kHzから4MHzの範囲で可変で、デフォルト値は1MHz
  • プリバイアス出力付きスタートアップ、内部ソフトスタート:1msまたは可変、内部/外部補償
  • ディスエーブル時のソフトストップ出力ディスチャージ
  • ピーク電流制限機能、ヒカップモード短絡回路保護、過温度保護
     
  • 3Aの最大出力電流で最大95パーセントの高いピーク効率を実現
  • 電源のトータル実装面積は64mm2未満
  • 最大2MHzのスイッチング周波数
  • 最小35uAの低静止電流
  • PFM動作かPWM動作を選択可能
  • 短絡、過電流、負電流、過温度/過熱保護
  • 内部ソフトスタートとソフトストップ
  • 入力電圧の電圧低下ロックアウト機能と出力電圧の過電圧保護機能
     

これらの同期整流型降圧レギュレータは、POLアプリケーション用にデュアル3A出力同期整流型降圧レギュレータISL85033と組み合わせ可能です。また、12Vレールから5Vレールに降圧する2段構成のソリューションでは4.5V~18V、3A同期整流型降圧レギュレータISL85003との組み合わせが可能です。ISL85403も24Vレールから5Vレールに降圧する2段構成のソリューション向けに組み合わせることができます。
 

ISL8018 8A同期整流型降圧レギュレータは3 x 4mmの20ピンQFNで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価は1.60米ドルです。ISL8018DEMO1Zデモボードを単価20米ドルで、フル機能のISL8018EVAL3Z評価ボードと単価115米ドルで提供しています。詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl8018をご覧ください。

 

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、ISL80031A 3A同期整流型降圧レギュレータは2mm角の8ピンDFNパッケージで出荷が開始されており、1,000個一括購入時の単価はISL80030とISL80030Aが0.59米ドル、ISL80031とISL80031Aが0.60米ドルです。ISL80030DEMO1ZとISL80031DEMO1Zデモボードを単価18米ドルで提供しています。詳細はhttp://www.intersil.com/products/isl80030をご覧ください。

 

※Intersil、IntersilロゴはIntersil Corporationの商標または登録商標です。そのほかのブランド名、製品名、マークなどは、それぞれの権利所有者が製品やサービスを表記するために使用している商標または登録商標の場合があります。

 


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする