ルネサス エレクトロニクス株式会社(CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)と、車載向けソリューションプロバイダのLUPA-Electronics GmbH(以下LUPA:ルパ)は、このたび、ルネサスのR-Car V3HおよびR-Car V3M SoC(System on Chip)を搭載した車載スマートカメラ用ターンキーソリューション「EagleCAM」モジュールを開発しました。このソリューションは、オールインワンのスケーラブルなカメラプラットフォームとして、自動緊急ブレーキ、前方衝突警告、車線維持支援、交通標識認識など、最新のEURO NCAPおよびC-NCAP要件への早期対応を可能にします。このR-Carを搭載したEagleCAMモジュールを、LUPAより提供開始しました。
今日、車載用スマートカメラのターンキーソリューションは、ブラックボックス化されていることが多いため、OEMやTier1にとっては、変化する市場のニーズに対応することが難しく、開発スピードが課題となることがあります。ルネサスとLUPAが共同開発したEagleCAMはオープンなソリューションのため、ユーザは独自のソフトウェアやサードパーティ製のソフトウェアを搭載し、機能の差異化や拡張をフレキシブルに実現可能です。さらに、システムとして最適化を図ったターンキーソリューションのためBOM(部品表)コストを削減しつつ、市場投入までの時間を短縮できます。
ルネサスの車載デジタルマーケティング統括部、統括部長の吉田直樹は、次のように述べています。「ルネサスのR-Carを搭載したLUPAのEagleCAMは、スケーラブルで機能安全準拠のADASソリューションです。お客様は、ニーズに合わせて柔軟に機能を搭載できるため、量産開始までの開発期間を短縮可能です。今回の協業により、スマートカメラアプリケーションの開発が容易になり、NCAPやL2+の機能を、より迅速に車両に搭載できるようになることを大変嬉しく思います。」
LUPA-ElectronicsのCEOであるBenjamin Mayは、次のように述べています。「自動車の安全性を高めるソリューションに対する要求がかつてないほど高まっている中、ルネサスとの協業を正式に発表することができ、大変嬉しく思います。低消費電力で高性能なR-Car SoCを当社のEagleCAMスマートカメラプラットフォームに搭載したことにより、OEMは次世代の自動車に安全性とドライバの快適性という新しい機能をより容易に搭載できるようになります。当社の柔軟なアプローチは、製品開発サイクルを加速させ、エンドユーザの安全で楽しいドライブ体験を可能にします。」
ルネサスの市場実績のあるR-Car SoCをベースにしたEagleCAMは、サラウンドビュー、ドライバモニタリング、AR(拡張現実)など、ローエンドからハイエンドまでのフロントカメラアプリケーションをサポートします。
R-Carを搭載したEagleCAMには、BOMコストをさらに削減するために、ルネサスの車載用パワーマネジメントIC(PMIC)も搭載しています。R-Car V3H は2021年2月にアップデートしたことにより、最大3.7 TOPSのCNN性能を実現し、リアルタイムドメインにおいてはASIL-Cの安全目標に対するターゲットメトリクス値を配置、また最大8メガピクセルのカメラにも対応しました。本EagleCAMはシステムとして動作検証済みのため、量産までの時間を短縮します。ユーザは、より高速処理が可能な最先端の認識用ソフトウェアスタックを利用して、アプリケーションのニーズに最適な機能を実現することができます。
R-Carを搭載したEagleCAMの詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/EagleCAM
LUPAについて
LUPAは、自動車向けの安全運転支援システムを開発し、OEMやTier1企業にターンキーソリューションを提供しています。LUPAの使命は、自動車を安全でスマートに、そして運転を楽しくする技術を市場に提供することです。LUPAは、最高のセンシング、半導体、独自の認知とAI技術を組み合わせて、業界をリードする運転支援と自動運転のソリューションを提供しています。同社の最初の製品は、EURO NCAPとC-NCAPの安全規制をターゲットにした、オープンで柔軟性と拡張性のあるフロントカメラアプリケーション用プラットフォームであるEagleCAMです。LUPAはドイツのベルリンに本社を置いています。LUPAについては、こちらをご覧ください。www.lupa-electronics.com
ルネサスエレクトロニクスについて
ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスについては、こちらをご覧ください。www.renesas.com
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。