概要
説明
煙探知器は、オフィス、学校、病院、ショッピングセンターなどの商業ビルでのタイムリな避難を可能にする、火災の早期発見に不可欠です。 これは、通常、多数の人が住むような環境では特に重要であり、火災時の大量避難には早期警報システムが不可欠です。
建物火災警報器用のこの煙検知システムは、UL 268規格第8版に準拠しています。 PタイプとRタイプの両方の火災報知器と互換性があります。 このシステムは、MCUと光電式煙探知器AFEを統合して、超低消費電力でシンプルな構成の火災警報器を作成します。 この設計には、電力線通信(PLC)を利用した高性能のRタイプおよびインテリジェントタイプの火災警報器も用意されています。
このシステムのメリット:
- マイコンにSNOOZEモードシーケンサ(SMS)動作を適用することで、超低消費電力を実現
- MCUと光電式煙探知器AFEの構成を簡素化し、外付け部品を最小限に抑え、PCBサイズを縮小します。
- 消費電力を削減し、より多くのセンサを使用できるため、建物内のサブシステムが少なくなり、展開コストが削減されます。
製品比較
アプリケーション
- 業務用火災/煙警報器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LDO
製品
AFE
製品
MCU
製品
NB PLC Modem
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
超低消費電力の煙感知器ソリューション
この動画では、超低消費電力で高精度な煙感知器ソリューションをご紹介します。
煙感知器の種類、煙検知方式、そして改訂されたUL規格に適合するために複数のLEDを使用した煙感知器ソリューションについて解説します。
詳細については、商業ビル用煙感知器ルネサスをご覧ください。
Video List