超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボ Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200...
主要ドキュメント:
Wi-Fiを活用したガレージシャッターで、車内からスマートフォンでシャッターの開閉や照明のコントロールができます。 アクセスポイント(Soft-AP)モードで動作することで、Wi-Fiルーターが不要になり、スマートフォンと直接通信できます。 SSID/パスワードを入力することで、複数のスマートフォンからアクセスできます。
このシステムのメリット: