進化し続けるIoT機器の要求にお応えする新製品RX671
家電や産業機器の進化・IoT化に貢献してきたRX600シリーズに新製品RX671が加わりました。演算能力・機能が強化されたRX671の追加で、より幅広いニーズへの対応が可能となりました。
家電や産業機器の進化・IoT化に貢献してきたRX600シリーズに新製品RX671が加わりました。演算能力・機能が強化されたRX671の追加で、より幅広いニーズへの対応が可能となりました。
ソフトウェアによる仮想化はECU統合の用途において強力なツールの1つです。本稿では、2つの仮想マシン間でデータを共有するケースにおいて、①ソフトウェアのみで実現した場合と、②仮想化支援機能を持つ車載イーサネットスイッチを用いた場合について、その比較結果を示します。仮想化を支援する周辺機能(ハードウェア)は、仮想化に伴うオーバーヘッドの低減に貢献します。
Renesas’ Lab on the Cloud bridges the gap between ordering evaluation boards and testing in the lab by providing access to live boards in a physical lab through an online interface.
市販されているモータ評価キットを使って、2つのモータを同時に制御する評価環境を構築しました。また、モータ制御の開発をより効率的に行うために「Renesas Motor Workbench」を使用します。これはシンプルなGUIでモータ制御パラメータを変更することが可能であり、2つのモータを同時に制御することが可能です。
Minh Tran氏が検証済みLinuxパッケージの利点について説明し、産業グレードのLinux Civil Infrastructure Platform(CIP)と、本格的なRZ/G向けボードサポートパッケージ (BSP)に統合された超長期サポート(SLTS)カーネルを紹介します。
ルネサスのパワーデリバリとワイヤレス充電搭載、100W電源アダプタ ソリューションは、ワイヤレス充電、PD付きUSB-C、2つの標準USBポートを同時使用することで、自宅やオフィスで複数の充電器を使用する必要性を無くします。
ルネサスのスマートアセットトラッキングラベルソリューションは、データロギング、リアルタイム在庫、環境データの監視を支援するBluetooth® Low Energy(LE)ベースのマルチセンサ・ソリューションで、記録やタイムスタンプデータの損失と破損を防ぎます。
The R9A06G037 Cool Phoenix 3 Powerline Modem (CPX3) has been re-certified to the PRIME Powerline standard Version 1.4 covering all security profiles as well as backward compatibility features.
今回紹介するソリューションは、ルネサス統合開発環境下で"silex社"提供の無線評価ボードを用いる事で、製品利用環境での無線実評価や総電力評価をも可能にし、開発初期段階から無線実評価の結果を容易にフィードバック出来ます。