メインコンテンツに移動

GR-LYCHEE 特設:BLEでスマホとつなげよう!

概要

GR-LYCHEEとスマホをBLEでつなげてみましょう。GR-LYCHEEにはESP32モジュールを搭載しており、Wi-FiとBLEの接続が可能です。今回はBLEを使って、スマホと通信してみます。


準備

ハードウェア

GR-LYCHEE、USBケーブル(マイクロBタイプ)を準備します。また、BLEが使用できるスマホも準備してください。

ソフトウェア

BLE動作確認用としてiPhoneアプリの「LightBlue」を使用します。

gr-lychee-board
usb-cable

GATTプロファイル

ESP32初期ファームウェアには、次の通りにGATTプロファイルが用意されています。このプロファイルを利用して、GR-LYCHEEとスマートフォンのデータをやりとりします。今回のサンプルではGR-LYCHEEがサーバとなり、スマートフォンがクライアントです。

UUIDアクセス・プロパティサイズ(バイト)Characteristic番号
A002Read2-
C300Read11
C301Read5122
C302Write13
C303Write Without Response34
C304Write25
C305Notify56
C306Indicate57

UUID

Primary Service UUID(0x2800)の設定におけるサービスUUIDとして「A002」が設定されています。続いてCharacteristic宣言(0x2803)で、Characteristic UUID「C300」~「C306」を含めており、各アクセス・プロパティを定めています。

アクセス・プロパティ

Read:クライアントから読み込み可能
Write:クライアントから書き込み可能。書き込みに対して、サーバ(GR-LYCHEE)からのレスポンスがある。
Write Without Response:クライアントからの書き込み可能。書き込みに対して、サーバ(GR-LYCHEE)からのレスポンスはない。
Notify:サーバ(GR-LYCHEE)がクライアントにCharacteristicの変更を通知する。
Indicate:サーバ(GR-LYCHEE)がクライアントにCharacteristicの変更を通知する。Notifyに対して、Indicateはクライアントからの応答も要求する点が異なる。

サイズ

1度に扱えるバイトデータのサイズです。動的設定値の最大長になります。

Characteristic番号

ATコマンド「AT+BLEGATTSCHAR?」で得られる<char_index>の番号です。プログラムでCharacteristicを操作するために使用します。


サンプルプログラム

以下はBLEのサンプルプログラムです。

注意:IDE for GR V1.03ではリンカーオプション"--specs=nano.specs"の影響でパーサーが正しく動作せず、"fail to get service"が発生します。面倒ですが、IDE for GRのフォルダ"ide4gr-1.03\hardware\arduino\rza1lu\"にある"platform.txt"をこちらのplatform.txt (TXT)ファイルと置き換えてください。


#include <Arduino.h>
#include <ATParser_os.h>
#define BLE_NOTIFICATION_CHAR 6
#define BLE_INDICATION_CHAR   7
 
BufferedSerial esp32(P7_1, P0_1, 1024);
ATParser_os esp_parser(esp32);
Semaphore event_sem(0);
 
const char ble_name[] = "GR-LYCHEE";
bool ble_advertizing;
bool ble_connected;
uint8_t ble_conn_index;
uint8_t ble_srv_index;
 
bool button0_flag = false;
bool button1_flag = false;
bool ble_notification_on = false;
bool ble_indication_on = false;
 
void esp32_event() {
  event_sem.release();
}
 
void ble_client_read() {
  uint8_t mac[6] = {
    0  };
 
  digitalWrite(PIN_LED_YELLOW, HIGH);
  esp_parser.recv("%hhd,\"%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx\"",
  &ble_conn_index, &mac[0], &mac[1], &mac[2], &mac[3], &mac[4], &mac[5]);
  printf("conn_index=%d, mac[%x:%x:%x:%x:%x:%x]\r\n",
  ble_conn_index, mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
  digitalWrite(PIN_LED_YELLOW, LOW);
}
 
void ble_client_write() {
  uint8_t char_index, desc_index = 0;
  uint16_t len;
 
  digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, HIGH);
  esp_parser.recv("%hhd,%hhd,%hhd,", &ble_conn_index, &ble_srv_index, &char_index);
  printf("conn=%d srv=%d char=%d\r\n", ble_conn_index, ble_srv_index, char_index);
 
  char c = esp_parser.getc();
  if (c != ',') {
    desc_index = c;
    esp_parser.getc(); // to read ',' after desc_index.
    printf("desc=%d\r\n", desc_index);
  }
 
  esp_parser.recv("%hhd,", &len);
  printf("length=%d\r\n", len);
 
  uint8_t *data = (uint8_t *)malloc(len * sizeof(uint8_t));
  for (int i = 0; i < len; i++) {
    data[i] = esp_parser.getc();
    printf("%x\r\n", data[i]);
  }
 
  if ((desc_index == 49) && (char_index == BLE_NOTIFICATION_CHAR)) {
    if (data[0] == 1) {
      printf("Notification On\r\n");
      ble_notification_on = true;
    } 
    else {
      printf("Notification Off\r\n");
      ble_notification_on = false;
    }
  } 
  else if ((desc_index == 49) && (char_index == BLE_INDICATION_CHAR)) {
    if (data[0] == 2) {
      printf("Indication On\r\n");
      ble_indication_on = true;
    } 
    else {
      printf("Indication Off\r\n");
      ble_indication_on = false;
    }
  }
  digitalWrite(PIN_LED_ORANGE, LOW);
}
 
void ble_client_disconn() {
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
  printf("disconnected client\r\n");
  ble_connected = false;
}
 
void ble_client_conn() {
  uint8_t mac[6] = {
    0  };
  esp_parser.recv("%hhd,\"%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx:%hhx\"",
  &ble_conn_index, &mac[0], &mac[1], &mac[2], &mac[3], &mac[4], &mac[5]);
  printf("connected client conn_index is %d, mac[%x:%x:%x:%x:%x:%x]\r\n",
  ble_conn_index, mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);
 
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH);
  ble_advertizing = false;
  ble_connected = true;
}
 
void ub0_interrupt() {
  if (button0_flag == false) {
    button0_flag = true;
    event_sem.release();
  }
}
 
void ub1_interrupt() {
  if (button1_flag == false) {
    button1_flag = true;
    event_sem.release();
  }
}
 
void setup() {
  printf("Bluetooth sample started\r\n");
  pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_ORANGE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ESP_IO0, OUTPUT);
  pinMode(PIN_ESP_EN, OUTPUT);
  pinMode(PIN_SW0, INPUT);
  pinMode(PIN_SW1, INPUT);
  attachInterrupt(4, ub0_interrupt, FALLING);
  attachInterrupt(3, ub1_interrupt, FALLING);
 
  // Initializing esp32 access
  esp32.baud(115200);
  esp32.attach(Callback<void()>(esp32_event));
  digitalWrite(PIN_ESP_IO0, HIGH);
  digitalWrite(PIN_ESP_EN, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(PIN_ESP_EN, HIGH);
  esp_parser.setTimeout(1500);
  if (esp_parser.recv("ready")) {
    printf("ESP32 ready\r\n");
  } 
  else {
    printf("ESP32 error\r\n");
    digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);
    while (1);
  }
 
  // Initializing esp32 as a server with GATT service
  esp_parser.setTimeout(5000);
  if (esp_parser.send("AT+BLEINIT=2") && esp_parser.recv("OK")
    && esp_parser.send("AT+BLENAME=\"%s\"", ble_name) && esp_parser.recv("OK")
    && esp_parser.send("AT+BLEGATTSSRVCRE") && esp_parser.recv("OK")
    && esp_parser.send("AT+BLEGATTSSRVSTART") && esp_parser.recv("OK")) {
    printf("GATT initialized\r\n");
  } 
  else {
    printf("fail to initialize\r\n");
    digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);
    while (1);
  }
  uint8_t start, type;
  uint16_t uuid;
  esp_parser.send("AT+BLEGATTSSRV?");
  if (esp_parser.recv("+BLEGATTSSRV:%hhd,%hhd,%hhx,%hhd\r\nOK", &ble_srv_index, &start, &uuid, &type)) {
    printf("srv_index is %d\r\n", ble_srv_index);
  } 
  else {
    printf("fail to get service\r\n");
    digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);
  }
 
  esp_parser.oob("+READ:", ble_client_read);
  esp_parser.oob("+WRITE:", ble_client_write);
  esp_parser.oob("+BLEDISCONN:", ble_client_disconn);
  esp_parser.oob("+BLECONN:", ble_client_conn);
}
 
void loop() {
  esp_parser.setTimeout(5000);
  if (esp_parser.send("AT+BLEADVSTART") && esp_parser.recv("OK")) {
    printf("Advertising started. Please connect to any client\r\n");
    ble_advertizing = true;
  } 
  else {
    printf("fail to start advertising\r\n");
    digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH);
    while (1);
  }
 
  while (ble_connected || ble_advertizing) {
    event_sem.wait();
    esp_parser.setTimeout(5);
    esp_parser.recv(" ");  //dummy read for parser callback
 
    // Set attribute of C300
    if (button0_flag) {
      static uint8_t data = 1; // write data
      esp_parser.setTimeout(5000);
      // AT+BLEGATTSSETATTR=<srv_index>,<char_index>[,<desc_index>],<length>
      if (esp_parser.send("AT+BLEGATTSSETATTR=%d,1,,1", ble_srv_index) && esp_parser.recv(">")) {
        if (esp_parser.putc(data) && esp_parser.recv("OK")) {
          printf("success to send\r\n");
        } 
        else {
          printf("fail to send\r\n");
        }
      } 
      else {
        printf("fail to command AT\r\n");
      }
      esp_parser.flush();
      button0_flag = false;
      data++;
    }
 
    // Set notification of C305
    if (button1_flag && ble_notification_on) {
      static uint8_t data = 0xff; // write data
      esp_parser.setTimeout(5000);
      // AT+BLEGATTSNTFY=<conn_index>,<srv_index>,<char_index>,<length>
      if (esp_parser.send("AT+BLEGATTSNTFY=%d,%d,%d,1", ble_conn_index, ble_srv_index, BLE_NOTIFICATION_CHAR)
        && esp_parser.recv(">")) {
        if (esp_parser.putc(data) && esp_parser.recv("OK")) {
          printf("success to notify\r\n");
        } 
        else {
          printf("fail to notify\r\n");
        }
      } 
      else {
        printf("fail to command AT\r\n");
      }
      esp_parser.flush();
      button1_flag = false;
      data--;
    }
  } 
 
}


動作確認

シリアルモニターを起動し、GR-LYCHEEのリセットボタンを押します。スマホアプリのLight Blueでは"GR-LYCHEE"が表示されます。シリアルモニターではGATTのイニシャライズとアドバタイジングがスタートされたことが表示されます。

sp-ble-adv

Light BlueでGR-LYCHEEをタップすると、コネクションが確立され、プロパティが表示されます。また、GR-LYCHEEの緑LEDが点灯します。シリアルモニタでは、コネクション番号(conn_index)とMacアドレスが表示されます。コネクション番号はシングルコネクションでは常に0です。コネクション後に、クライアントがサーバのプロパティを読み込むため、8行に渡ってログが表示されます。

sp-ble-con

LightBlueのプロパティ一覧で、UUID「C300」をタップすると初期値の0x30が表示されます。GR-LYCHEEのUB0ボタンを押した後、LightBlueで「Read again」を行うと、0x01が書き込まれていることが分かります。書き込まれる値はボタンを押すごとに1を加算しているため、何回か繰り返すと0x02、0x03が順次書き込まれます。例えばGR-LYCHEEにセンサーを接続して、その値を更新すればスマホでセンサーの値を読むことができます。

sp-ble-read

次にNotificationを試してみます。UUID「C305」を表示して、「Listen for notifications」を押します。その後、GR-LYCHEEのUB1ボタンを押すたびに値が表示されることが分かります。

sp-ble-notify

最後にスマホからGR-LYCHEEにデータを書きます。UUID「C302」を表示して、「Write new value」を押します。下の図では"11"を入力しており、入力が完了するとシリアルモニターに"11"が表示されたことが分かります。

sp-ble-write

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。