概要
GR-LYCHEEにはカメラや拡張コネクタなどが付属しています。このページではカメラの取り付け方や、オプションのLCDを取り付ける方法をご紹介します。

カメラ
カメラ本体にフレキシブルケーブルを取り付けます。ケーブルの向きに注意してください。

次にGR-LYCHEEにフレキシブルケーブルを取り付けます。こちらもケーブルの向きに注意してください。

以下は取り付け後の写真です。

Arduinoシールド用コネクタ、USBコネクタ
Arduino用シールドを接続する場合や、USBコネクタを取り付ける場合は、それぞれ半田付けを行ってください。

以下はAdafruitのLCDシールドを接続した写真です。

LCD
GR-LYCHEEには40ピンフレキシブルケーブルのLCDを取り付けることができます。写真は4.3インチTFTのATM0430D25(秋月電子リンク)です。

コネクタのカバーを開けて、フレキシブルケーブルを取り付けます。ケーブルの向きに注意してください。

以下は取り付け後の写真です。