メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GR-LYCHEE 特設:OpenCVで画像処理をする

概要

GR-LYCHEEではOpenCV 3.2のC++でプログラムが作れるようにライブラリが用意されています。カメラから取得した画像から顔を検出したり、画像の加工を行うことができます。

なお、GR-LYCHEEに搭載されているRZ/A1LU MPUはRAMが3MBですので、処理できることは限定されてきます。また、ROMに書き込むメモリも大きくなり、書込み時間が30秒ぐらいに長くなりますので、その点はご留意ください。


準備

ハードウェア

GR-LYCHEE、USBケーブル(マイクロBタイプ)を準備します。カメラの取り付け方は「カメラや付属品、LCDの取り付け方」を参照してください。

SDカードがあれば、後半に顔検出サンプルもお試しできます。

ソフトウェア

DisplayAppをダウンロードして解凍してください。PCでカメラの画像を確認するためのアプリケーションです。

gr-lychee-board
usb-cablesd-card-2gb

OpenCVのプロジェクト作成

Webコンパイラの場合

新規プロジェクト作成画面で、以下のようにOpenCV用のテンプレートが用意されていますので、Arduinoライクなスケッチか、Mbedスタイルでのプログラム作成を行うかどちらかを選択します。

GR-LYCHEE OpenCV Webテンプレート選択

IDE for GRの場合

メニューから「ツール」→「マイコンボード」→「GR-LYCHEE(OpenCV)」を選択します。

GR-LYCHEE OpenCV IDEマイコンボード選択

OpenCVを試してみる

まずは試してみましょう。以下のプログラムを実行してみてください。

プログラム書き込みには30秒ほどかかりますので、書込みが終わってMbedドライブが再認識されるまで、USBケーブルを抜いたりしないでください。


#include <Arduino.h>
#include <Camera.h>
#include <opencv.hpp>
#include <DisplayApp.h>
using namespace cv;
 
#define IMAGE_HW 320
#define IMAGE_VW 240
#define DEMO_NUMBER   4
#define LOOP_WAITTIME 16
 
static Camera camera(IMAGE_HW, IMAGE_VW);
static DisplayApp display_app;
static uint8_t g_mode = 0;
 
void ub0_interrupt() {
  while (digitalRead(PIN_SW0) == LOW)
    ;
  g_mode++;
  if (g_mode >= DEMO_NUMBER)
    g_mode = 0;
}
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_SW0, INPUT);
  pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED_RED, LOW);
  camera.begin();
  attachInterrupt(4, ub0_interrupt, FALLING);
}
 
void loop() {
  static unsigned long loop_time = millis();
 
  while ((millis() - loop_time) < LOOP_WAITTIME)
    ; //
  Mat img_raw(IMAGE_VW, IMAGE_HW, CV_8UC2, camera.getImageAdr());
 
  if (g_mode == 0) {
    ///////////////////////////////////
    // MODE0: Original Image
    ///////////////////////////////////
    display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), (int) camera.createJpeg());
    loop_time = millis();
  } 
  else if (g_mode == 1) {
    ///////////////////////////////////
    // MODE1: Canny
    ///////////////////////////////////
    Mat src, dst;
    cvtColor(img_raw, src, COLOR_YUV2GRAY_YUYV); //covert from YUV to GRAY
    Canny(src, dst, 50, 150); // Canny
    size_t jpegSize = camera.createJpeg(IMAGE_HW, IMAGE_VW, dst.data,
    Camera::FORMAT_GRAY);
    display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), jpegSize);
    loop_time = millis();
  } 
  else if (g_mode == 2) {
    ///////////////////////////////////
    // MODE2: Drawing
    ///////////////////////////////////
    static int x = 0, y = 0, ax = 10, ay = 10;
    Scalar red(0, 0, 255), green(0, 255, 0), blue(255, 0, 0);
    Scalar yellow = red + green;
    Scalar white = Scalar::all(255);
    Scalar pink = Scalar(154, 51, 255);
 
    Mat img_raw(IMAGE_VW, IMAGE_HW, CV_8UC2, camera.getImageAdr());
 
    Mat src;
    cvtColor(img_raw, src, COLOR_YUV2BGR_YUYV); //covert YUV to RGB
 
    x += ax;
    y += ay;
    if (x > (src.cols - 10) || x < 10) {
      ax *= -1;
    }
    if (y > (src.rows - 10) || y < 10) {
      ay *= -1;
    }
 
    line(src, Point(10, 10), Point(src.cols - 10, 10), blue, 3, LINE_AA); //Line
    line(src, Point(10, src.rows - 10), Point(src.cols - 10, src.rows - 10),
    blue, 3, LINE_AA); //Line
    rectangle(src, Point(10, 30), Point(src.cols - 10, 60), white, FILLED);
    putText(src, "Gadget Renesas", Point(15, 55), FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1,
    pink, 2);
    circle(src, Point(x, y), 10, yellow, FILLED);
 
    stringstream ss;
    ss << x << ", " << y;
    putText(src, ss.str(), Point(10, src.rows - 20),
    FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX, 1, white, 1);
 
    size_t jpegSize = camera.createJpeg(IMAGE_HW, IMAGE_VW, src.data,
    Camera::FORMAT_RGB888);
    display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), jpegSize);
    loop_time = millis();
  } 
  else if (g_mode == 3) {
    ///////////////////////////////////
    // MODE3: MovingDetection
    ///////////////////////////////////
    Mat img_raw(IMAGE_VW, IMAGE_HW, CV_8UC2, camera.getImageAdr());
    Mat src, diff, srcFloat, dstFloat, diffFloat;
    dstFloat.create(IMAGE_VW, IMAGE_HW, CV_32FC1);
    dstFloat.setTo(0.0);
 
    while (g_mode == 3) {
      cvtColor(img_raw, src, COLOR_YUV2GRAY_YUYV); //covert from YUV to GRAY
 
      src.convertTo(srcFloat, CV_32FC1, 1 / 255.0);
      addWeighted(srcFloat, 0.01, dstFloat, 0.99, 0, dstFloat, -1);
      absdiff(srcFloat, dstFloat, diffFloat);
      diffFloat.convertTo(diff, CV_8UC1, 255.0);
 
      size_t jpegSize = camera.createJpeg(IMAGE_HW, IMAGE_VW, diff.data,
      Camera::FORMAT_GRAY);
      display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), jpegSize);
      loop_time = millis();
    }
 
  }
 
}

USBケーブルをGR-LYCHEEのUSB0につなぎ、DisplayAppで画像を確認します。UB0ボタンを押すと以下のようにモードが切り替わり、OpenCVのエッジ検出、描画、差分検出処理を見ることができます。

sp-opencv-multiple

顔検出

次に顔検出を試してみます。カスケードファイル「lbpcascade_frontalface.xml」をSDカードに保存します。

保存後、GR-LYCHEEにSDカードを差し込んで以下のスケッチを実行してください。


/* Face detection example with OpenCV */
/* Public Domain             */
#include <Arduino.h>
#include  <Camera.h>
#include  <opencv.hpp>
#include  <DisplayApp.h>
 
// To monitor realtime on PC, you need DisplayApp on following site.
// Connect USB0(not for mbed interface) to your PC
// https://os.mbed.com/users/dkato/code/DisplayApp/
#include "mbed.h"
#include "SdUsbConnect.h"
 
#define IMAGE_HW 320
#define IMAGE_VW 240
using namespace cv;
 
/* FACE DETECTOR Parameters */
#define DETECTOR_SCALE_FACTOR (2)
#define DETECTOR_MIN_NEIGHBOR (4)
#define DETECTOR_MIN_SIZE     (30)
#define FACE_DETECTOR_MODEL     "/storage/lbpcascade_frontalface.xml"
 
 
static Camera camera(IMAGE_HW, IMAGE_VW);
static DisplayApp  display_app;
static CascadeClassifier detector_classifier;
 
void setup() {
    pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED_RED, OUTPUT);
 
    // Camera
    camera.begin();
 
    // SD & USB
    SdUsbConnect storage("storage");
    storage.wait_connect();
 
    // Load the cascade classifier file
    detector_classifier.load(FACE_DETECTOR_MODEL);
 
    if (detector_classifier.empty()) {
        digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH); // Error
        CV_Assert(0);
        mbed_die();
    }
}
 
void loop(){
    Mat img_raw(IMAGE_VW, IMAGE_HW, CV_8UC2, camera.getImageAdr());
 
    Mat src;
    cvtColor(img_raw, src, COLOR_YUV2GRAY_YUYV); //covert from YUV to GRAY
 
    // Detect a face in the frame
    Rect face_roi;
    if (detector_classifier.empty()) {
        digitalWrite(PIN_LED_RED, HIGH); // Error
    }
 
    // Perform detected the biggest face
    std::vector <Rect> rect_faces;
    detector_classifier.detectMultiScale(src, rect_faces,
                                         DETECTOR_SCALE_FACTOR,
                                         DETECTOR_MIN_NEIGHBOR,
                                         CASCADE_FIND_BIGGEST_OBJECT,
                                         Size(DETECTOR_MIN_SIZE, DETECTOR_MIN_SIZE));
 
    if (rect_faces.size() > 0) {
        // A face is detected
        face_roi = rect_faces[0];
    } else {
        // No face is detected, set an invalid rectangle
        face_roi.x = -1;
        face_roi.y = -1;
        face_roi.width = -1;
        face_roi.height = -1;
    }
 
    if (face_roi.width > 0 && face_roi.height > 0) {   // A face is detected
        digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH);
        printf("Detected a face X:%d Y:%d W:%d H:%d\n",face_roi.x, face_roi.y, face_roi.width, face_roi.height);
        digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
    } else {
    }
 
    Mat dst;
    cvtColor(img_raw, dst, COLOR_YUV2BGR_YUYV); //covert from YUV to BGR
    Scalar red(0, 0, 255), green(0, 255, 0), blue(255, 0, 0);
 
    rectangle(dst, Point(face_roi.x, face_roi.y), Point(face_roi.x + face_roi.width, face_roi.y + face_roi.height), red, 2);
    size_t jpegSize = camera.createJpeg(IMAGE_HW, IMAGE_VW, dst.data, Camera::FORMAT_RGB888);
    display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), jpegSize);
}

USBケーブルをGR-LYCHEEのUSB0につなぎ、DisplayAppで画像を確認してください。以下のように顔検出を行います。

sp-opencv-face

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。