航空宇宙市場では、より効率的なパワーマネジメントソリューションの開発が推進されてきました。 その1つに、GaNを用いたFETによる電力変換があります。 GaN FETは高い電力変換効率を持ち、放射線への耐性が高く、その性質からワイドバンドギャップ半導体となっています。 高い信頼性の実現と、GaN FET のメリットを最大限に引き出すために、適切なドライバを使用することは非常に重要です。 主なドライバに対する要件としては、適切に制御されたゲート駆動電圧、高いソース/シンク電流能力、および分割ドライバ出力段があります。
耐放射線ポートフォリオには、電力システムで使用されるGaN FETを駆動するためのプラスチックGaN FETドライバを含みます。 このドライバには、航空宇宙分野においてGaN FETを確実に駆動させるために、必要なすべての機能が含まれています。