メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(11);インフラストラクチャ (E/Eアーキテクチャ向けソリューション提案により、新たなモビリティ社会を実現)

私たちインフラストラクチャーチームは、開発者が必要とする開発環境、CI/CD (継続的インテグレーション・継続的デリバリー)やツールの提供だけでなく、顧客・マーケティング部門・品質保証/品質管理部門と一体となって効率的なソフト開発のバリューチェーンを実現するインフラ開発を行っています。

Blog image RADAR solutions for automotive

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(9);RADARソリューション開発

運転支援や自動運転分野において、車両周辺の認識センサー技術が非常に重要となってきます。今回、認識センサを代表するRADARについての取り組みを紹介します。

Blog image Development of AUTOSAR MCAL Software

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(8);AUTOSAR MCALソフトウェア開発

AUTOSAR MCAL ソフトウェアは、自動車の制御・通信の基盤を担い、安全・便利な社会を実現します。

SWDD Main blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(7);セキュリティソフトウェア開発

車両における接続性の急速な成長により、車載ネットワークに対するサイバー攻撃の潜在的な可能性も高まっています。今回ルネサスの車載向けセキュリティソフトウェアの取り組みについて紹介します。

SWDD Main blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(6);ソフトウェアシステム設計 (E/Eアーキテクチャ向けソリューション提案により、新たなモビリティ社会を実現)

高度化・複雑化するE/Eアーキテクチャを実現するためのSWシステム設計およびシステム検証に取り組んでいます。

Achieving a root of trust with secure boot in automotive RH850 and R-Car devices – Part 3

Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #3

このブログ記事では、セキュアブートを紹介するブログ記事シリーズの3回目として、ルネサスのR-Car SoCデバイスのセキュアブートに焦点を当てています。

Achieving a root of trust with secure boot in automotive RH850 and R-Car devices – Part 2

Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #2

本Blogでは、車載マイコンであるRH850におけるセキュアブートについて、説明します。このブログ記事は、3 部構成のシリーズのパート 2 で、セキュア ブートとは何か、なぜそれが必要なのかを読者に基本的に理解させることを目的としています。RH850マイコンには、ICU-S、およびICU-Mの2種類のセキュリティIPがあります。本Blogでは、各タイプのデバイスでセキュアブートがどのように実現されているかを紹介します。

Main blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(5);AIコンパイラ開発 (最先端の研究成果を取込んだ開発環境を提供し、自動運転の実現に貢献)

私たちが開発しているAIコンパイラは、学習済みのディープニューラルネットワークを入力として、Renesas製 R-Carで高速に動作する実行コードを出力するソフトウェアです。

SWDD Main blog image

E/Eアーキテクチャ向けSW Platform と開発環境シリーズ(4);モデルベース設計環境開発

次世代自動車開発におけるシフト・レフトを支援するため,プレシリコンでのソフトウェア開発環境やアルゴリズム検討フェーズでの機能・性能確認ツールを開発・提供しています.