概要
説明
輸液レベルモニタは、IVバッグまたはボトル内の液体レベルを追跡し、液体が少なくなると介護者に警告します。 これらのデバイスは、閉塞、空のリザーバ、誤動作などの問題を介護者に通知することにより、正確な投薬を確実にし、患者のケアを向上させるために不可欠です。
この輸液レベルモニタは、静電容量式タッチセンサを使用してバッグやボトル内の液体量を検出し、低消費電力で動作します。 ユーザはBluetooth® Low Energy(LE)またはWi-Fiを介して残りの液体をリモートで監視できるため、ナースステーションなどの場所から使用するのに便利です。 この設計は、輸液システムだけでなく、液体タンクを含むさまざまなアプリケーションにも適用できます。
システムの利点 :
- 静電容量式タッチセンシングとシステム制御により、正確で非侵入型、かつ信頼性の高い液面測定を実現
- シンプルな電極構成により残液を正確に検出し、BOMコストを削減します。
- 低消費電力のWi-FiおよびBluetooth LEモジュールとMCUを組み合わせることで、長期間の動作が保証され、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
製品比較
アプリケーション
- 輸液レベルモニタ
- 各種ボトルやタンクに対応した液量モニタ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Wi-Fi Bluetooth Module
製品
LCD Driver
製品
Class D Amplifier
製品
Buck-Boost Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタのご紹介 | ブログ | 2022年9月16日 |