メインコンテンツに移動

ステッピングモータ

ステッピングモータ

ステッピングモータを制御をするためのライブラリです。使用する場合は、#include <stepper.h>を記述してください。

Stepper ()

概要
Stepperクラスのインスタンス生成用コンストラクタです。
文法
Stepper(steps, pin1, pin2)
Stepper(steps, pin1, pin2, pin3, pin4)
パラメータ
steps: 1回転(360度)のステップ数。100のとき1ステップは3.6度。(int型)
pin1~pin4: 接続するピン
戻り値
なし

setSpeed

概要
1分間あたり何回転するか設定する。
文法
setSpeed(long rpms)
パラメータ
rpms: 回転速度[rpm]
戻り値
なし

step

概要
モータを回転させる。
文法
step(int steps)
パラメータ
steps: モータが回転する量をステップ数により指定する。負の数を入力すると逆回転する。
戻り値
なし

サンプルプログラム


#include <Arduino.h>
#include <Stepper.h>

// change this to the number of steps on your motor
#define STEPS 100
 
// create an instance of the stepper class, specifying
// the number of steps of the motor and the pins it's
// attached to
Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
 
// the previous reading from the analog input
int previous = 0;
 
void setup()
{
  // set the speed of the motor to 30 RPMs
  stepper.setSpeed(30);
}
 
void loop()
{
  // get the sensor value
  int val = analogRead(A0);
 
  // move a number of steps equal to the change in the
  // sensor reading
  stepper.step(val - previous);
 
  // remember the previous value of the sensor
  previous = val;
}

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。