メインコンテンツに移動

ユーティリティ

ユーティリティ

KAEDEボードに特有なライブラリを紹介します。

system_reboot

概要
リセットします。
文法
void system_reboot(mode)
パラメータ
mode: リセットモード(REBOOT_USERAPP か REBOOT_FIRMWARE)
戻り値
なし
補足
#include <reboot.h>を記述してください。

サンプルプログラム

1秒ごとにリセットします。


#include <Arduino.h>
#include <reboot.h>
void setup()
{
    pinMode(PIN_LED0, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_LED0, HIGH);
 
    delay(1000);
 
    system_reboot(REBOOT_USERAPP);
//    system_reboot(REBOOT_FIRMWARE);
 
}
 
void loop()
{
}