メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

GR-PEACHは、RZファミリRZ/A1Hグループ用のGRボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。Webブラウザによるプログラム開発、および豊富なライブラリを活用できます。 10MBの内蔵RAMに加え、Arm Cortex™-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピングをしたい方をターゲットとしています。

また、RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットも活用頂けるようになりました。

また、マルチプラットフォーム化が進んでおり、Mbed以外にも.NET MF、Arduino、TOPPERS/ASPによるプログラム開発も可能です。以下、それぞれの画像をクリックすることで導入ページに進みます。

始める

技術情報

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

特長

  • Arduino UNOとピン互換で各種シールドを搭載可能。補足:Ethernet用にRJ45コネクタを実装する場合はJ0011D21BNLを推奨します。
  • GR-PEACHにLANコネクタ(RJ-45)、Arduino UNO互換ピン、サービスピンのコネクタを実装。
  • GR-PEACHに接続することでカメラとWi-Fiを使えるようになります。カメラの仕様はVGA 640x480, 最大60fps、水平画角98°です。
  • GR-PEACHに接続することでステレオジャックやカメラモジュール(別売、推奨品MT9V111)をつなげられます。
  • タッチパネル付きの4.3インチ液晶ディスプレイです。本シールドはGR-PEACH-FULLにはスタックできません。接続についての詳細はメーカーサイトを参照ください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

関連情報

回路・デザイン

スケッチリファレンス
(Arduinoライク)

  • GR-PEACHスケッチリファレンス

プログラム作成


e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

初回ビルド時はメニュー「プロジェクト」→「すべての依存関係を更新」を行ってください。次回ビルドから変更されたソースのみコンパイルされるようになります。

DisplayApp

DisplayAppはUSB CDCで送信されたカメラ画像を表示するアプリケーションです。

Windows 10以前のバージョンではUSBドライバのインストールが必要です。

以下はArduinoライクなスケッチ例です。


        #include <Arduino.h>
        #include <Camera.h>
        #include "DisplayApp.h"
        Camera camera;
        static DisplayApp display_app;
        void setup() {
            camera.begin();
        }
         
        void loop() {
            display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), (int)camera.createJpeg());
            delay(10);
        }
        }
        

サポート

サポートコミュニティ

  1. e2studio(v4.3.0.007)環境変数の種類と設定方法を知りたい( Web Compiler の GR-PEACH_Camera_in を動かすため)

    環境変数の追加・編集方法、環境変数の種類の説明資料について、教えていただけないでしょうか?. e2 studio v4.3.0.007 に空の ...

    2016年3月7日
  2. GR-PEACH+linux+タッチパネル化の実現性

    ... なのでしょうか。 ・https://www.renesas.com/jp/ja/products/gadget-renesas/boards/gr-peach・https://elinux.org/RZ-A/Boards/GR-PEACH-mainline#Configuration 見当違いの質問 ...

    2022年1月25日
  3. RZ/A1Hの r01an2176xx0203-rza1h-other を GR-peach-Full 用に編集して割り込みをかける方法

    お世話になっております。  RZ/A1Hの学習で GR-peach-Full を使っております。 ルネサスさんのHPからベアメタルのサンプルの ...

    2026年8月3日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (31件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。