メインコンテンツに移動

車載用製品と非車載用製品を組み合わせたウィニング・コンビネーションを10種公開

~EVの充電スタンドや車両のクラスタ制御向けなどに、動作検証済みのソリューションを提案~

2023年3月2日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、ルネサスのポートフォリオ全体から、車載用製品と非車載用製品の両方を組み合わせたウィニング・コンビネーションを10種類公開しました。

 ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせ、あらかじめエンジニアによる設計検証を行っているソリューションであり、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。すでに、車載向けおよび産業・インフラ・IoT向けに300種類以上のウィニング・コンビネーションを提供してきました。2022年11月にルネサスは、オートモーティブソリューション事業本部(ABU)とIoT・インフラ事業本部(IIBU)のセールス&マーケティング機能を統合し、事業横断的なコラボレーションを促進するグローバルセールス&マーケティング本部の設置を発表しました。この新組織は、クロスセルの機会の増大や顧客カバー率の向上を図り、スケールメリットを享受できるようにするためのものです。そのため今回、車載用製品と非車載用製品を組み合わせ、電気自動車(EV)の充電システムや車両のクラスタ制御システム、トラクションモータ用の低電圧インバータ機能などに向けて、新しいウィニング・コンビネーションをラインアップしました。

 ルネサスの執行役員 兼 CSMO 兼 グローバルセールス&マーケティング本部長であるChris Allexandreは次のように述べています。「これらのウィニング・コンビネーションは、当社の新組織のシナジ効果が発揮された好例であると言えます。技術、市場、そしてお客様に関する当社の知識を総動員することにより、世界各地で急成長するさまざまな市場に向けて、最適な価値を備えた適切なソリューションを提供することが可能となります。」

10種のウィニング・コンビネーションの概要は以下の通りです。

その他、ウィニング・コンビネーションの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.renesas.com/win

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする