概要
説明
このデザインは、BLDC モータの単一モータのフィールド指向制御 (FOC) に最適化された MCU を搭載しています。 このMCUは、クラス最高の浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、さまざまな周辺機能を備えているため、コンパクトでBOMコストの低いモータコントローラボードを実現できます。 このデザインは、ユーザがコントローラと直接接触できない非絶縁環境を対象としています。 このシステムは、超低電力Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールを介したリモートコントロールを提供し、最新の産業用アプリケーションに柔軟性と高度な接続性を提供します。
システムの利点 :
- 事前認証済みモジュールを使用して、Wi-FiまたはBluetooth LE経由のリモートコントロールを簡単に統合
- MCUは3チャネルのプログラマブルゲインアンプ(PGA)を統合しているため、外部電流検出アンプ(CSA)が不要です
製品比較
アプリケーション
- 安定した性能が求められる高性能換気扇
- 低速回転のシーリングファン
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
MOSFET
製品
Buck Regulator
製品
Low Iq LDO
製品
Bluetooth Low Energy + Wi-Fi Module
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram