ルネサスのWi-Fiコネクティビティテクノロジは、IoT、インフラ、産業、車載、マルチメディアアプリケーションなどに対応し、クライアントとアクセスポイントの両方にエンドツーエンドのコネクティビティソリューションを提供します。

当社の超低消費電力Wi-Fiソリューションは、バッテリ寿命の延長、高いRF性能、強固なセキュリティ、アプリケーション開発の容易さなどを主要な市場ニーズとするIoTアプリケーション向けに開発されています。 また、ハードウェアおよびソフトウェアテクノロジにおける革新的なリーダーであり、幅広い世代のWi-Fiを提供しています。 当社の豊富なWi-Fiポートフォリオには、新しい6GHz拡張「6E」に加え、Wi-Fi 4、5、6チップソリューションが含まれます。

サクセスストーリ

Matter

Matterは、ブランドに係わらず、スマートホームのエコシステム全体にわたって、スマートデバイス同士を安全かつ確実に接続する、統合シングルIPベースプロトコルです。 ルネサスのMatterコンポーネントは、コネクテッドホームのビジョンに不可欠な要素であり、ルネサスのすべてのコネクティビティ製品でサポートされます。

Matterプロトコルの詳細

画像
Matter logo

カテゴリ

低消費電力Wi-Fi
超低消費電力Wi-Fi SoCおよびモジュール
Wi-Fi 6/6Eネットワーク
デュアルバンド同時動作を採用した802.11ax R2チップファミリ

プロダクトセレクタ: Wi-Fi

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ビデオ&トレーニング

Demonstration of Matter Protocol Using DA16200

Matter is single unified IP-based protocol to securely and robustly connect smart devices with each other, regardless of brand, and across smart home ecosystems.

ニュース&ブログ

ブログ 2023年12月20日
ブログ 2023年1月6日
ニュース 2023年1月5日
ニュース 2022年11月16日
What You Need To Know About Wi-Fi 6/6E Tri-Band APs ブログ 2022年6月15日
Considerations in Wi-Fi 6 AP Design ブログ 2022年6月15日
ニュース 2022年4月6日
ブログ 2022年3月28日
ルネサスがCeleno社の買収を完了 ニュース 2021年12月21日
ブログ 2021年11月2日
Celeno社を買収し、コネクティビティのポートフォリオを拡充 ニュース 2021年10月28日
ブログ 2021年9月14日
ブログ 2021年7月13日
ブログ 2021年5月21日
ブログ 2021年5月17日

ツール&リソース

Matter
Build the Future of Smart Home with Matter using Renesas Connectivity Products