基本ライブラリ
デジタルIO
アナログIO
拡張IO
時間
数学
三角関数
乱数
ビットバイト操作
割り込み
シリアル通信
標準ライブラリ
Ethernet
Ethernetサーバー
Ethernetクライアント
サーボモーター
ステッピングモーター
キャラクタ液晶表示
EEPROM
SPI通信
I2C通信(Wire)
メモリカード
メモリカード(File操作)
周期処理(MsTimer2)
時計(RTC)
ユーティリティ
Ethernet
Ethernetの初期化用ライブラリです。初期化はクライアント、サーバーで共通で必要になります。使用するためには、#include <Ethernet.h>を記述してください。
begin
- 概要
- イーサネットライブラリを開始します。パラメータとして指定しないIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクはDHCPで取得されます。
- 文法
- int Ethernet.begin(mac)
Ethernet.begin(mac, ip)
Ethernet.begin(mac, ip, dns)
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway)
Ethernet.begin(mac, ip, dns, gateway, subnet) - パラメータ
- mac: MACアドレス(6バイトの配列)
ip: IPアドレス(4バイトの配列)
dns: ネームサーバーアドレス(4バイトの配列)
gateway: デフォルトゲートウェイアドレス(4バイトの配列)
subnet: サブネットマスク(4バイトの配列) - 戻り値
- Ethernet.begin(mac)はDHCPが成功したら1、失敗したら0を返す。それ以外はなし。
localIP
- 概要
- 自分のIPアドレスを受け取る。
- 文法
- IPAddress Ethernet.localIP()
- パラメータ
- None
- 戻り値
- 自分のIPアドレス
maintain
- 概要
- DHCPでアドレスを更新する。
- 文法
- Ethernet.maintain()
- パラメータ
- なし
- 戻り値
- 0: 何もなし
1: 更新失敗
2: 更新成功
3: 再接続失敗
4: 再接続成功
サンプルプログラム
DHCPで接続して、IPを表示するサンプルです。
#include <Arduino.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
while(!Serial.available()); // wait to press key.
// start the Ethernet connection:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
while(1);
}
// print your local IP address:
Serial.println(Ethernet.localIP());
}
void loop() {
}