メインコンテンツに移動

時間

時間

指定時間待ったり、時間を測るライブラリです。

millis

概要
起動してからの時間をミリ秒単位で返します。約50日でオーバーフローして0に戻ります。
文法
unsigned long millis()
パラメータ
なし
戻り値
起動してからの時間[ms](unsigned long)

micros

概要
起動してからの時間をマイクロ秒単位で返します。約70分でオーバーフローして0に戻ります。
文法
unsigned long micros()
パラメータ
なし
戻り値
起動してからの時間[us](unsigned long)

delay

概要
プログラムを指定した時間だけ一時停止します。単位はミリ秒です。
文法
delay(unsigned long ms)
パラメータ
ms: 一時停止する時間[ms]。
戻り値
なし

delayMicroseconds

概要
プログラムを指定した時間だけ一時停止します。単位はマイクロ秒です。
文法
delayMicroseconds(unsigned long us)
パラメータ
us: 一時停止する時間[us]。
戻り値
なし

サンプルプログラム

起動してからの時間を100ms間隔でシリアル通信を使用して表示します。


#include <Arduino.h>
#define INTERVAL 100
unsigned long val_time;
 
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}
 
void loop()
{
    val_time = millis();
    Serial.println( val_time );
    delay(INTERVAL);
}

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。