メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

Main blog image

センサーフュージョンへの深層学習の導入

現在私たちの身の回りにあるあらゆるアプリケーションで、有意義なデータを収集するためにセンサーが使われています。そこで複数のセンサーデータを結合して正確な正解データが生成され、タスク実行の不確実性が減るセンサーフュージョンの利用が注目されています。このセンサーフュージョンに深層学習を導入することで、幅広い産業分野と消費者分野でのインテリジェンスと信頼性を高められるでしょう。

Introducing various adoption cases of AI MPU “RZ/V2M”

AI MPU RZ/V2Mのさまざまな応用事例をご紹介

ISP+オリジナルAI-accelerator(DRP-AI)を内蔵したAI MPU RZ/V2Mは、発売以来、様々なVision AIアプリケーションで検討いただいており、その一例をご紹介いたします。

Target Board for RX Family: where your creativity comes to life

Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に!

Target Board for RX familyは、ルネサスの32ビット MCUである RXファミリ向けエントリモデルのボードシリーズで、RX MCUの評価や迅速な試作開発のために使える、基本的で手ごろな価格のハードウェアツールです。このブログでは、Target Boardのデザインやサンプルプロジェクトをご紹介し、Target Boardを使った開発をどのようにスタートすればよいかご説明します。

car

車載セントラルゲートウェイ「R-Car S4」向けソフトウェア

つながる車を実現するセントラルゲートウェイ向けソフトウェア

Renesas at Embeddd World 2022

Embedded Worldに参加 ―エキサイティングなイノベーションを3日間に渡り展示

6月21日~23日、ルネサスはEmbedded Worldに参加し、半導体メーカーの中でも最大規模の出展を行いました。

Motor Control System with Industrial Network and Functional Safety Blog

Future Proofing Industrial Automation for Tomorrow

In this blog, a simple and high-performance solution for motor control with industrial networking and functional safety (FuSa) features is introduced.

main blog image

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #4

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。 4回目はRXファミリのリアルタイムOSの紹介です。

Enhance Touch and Gesture with AI Blog

AIが可能にするタッチ操作とジェスチャー認識

ますます普及していく、静電容量式タッチを使ったヒューマンマシンインターフェース。これにより、複雑で高度な操作が必要な機器もコントロールできるようになっています。タッチレスユーザーインターフェースの一部であるジェスチャー認識はまた、ヒューマンコンピュータインタラクション向上のために設計されており、タッチスクリーン、カメラ、周辺機器を使うことで可能となっています。もはやモノのインターネット(IoT)におけるヒューマンマシンインタラクションに、ジェスチャー認識とタッチ操作の両方が使われているのが普通なのです。

Wi-Fi 6/6E Use Cases and Derived Wi-Fi AP Architectures

The 6GHz band promises economic potential and will enable new industry applications from entertainment to enterprise, industrial, and healthcare.

The Top 4 Reasons To Move Device Connectivity To Wi-Fi 6/6E TODAY!

The benefits of Wi-Fi 6 go beyond just speed. This blog offers four such benefits including greater bandwidth, resilience to congestion, reduced power consumption using TWT, and reduced latency.