車載グレード・マルチセル・リチウムイオンバッテリ制御システム開発キット
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行う開発キットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います...
ルネサスの車載用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム(BMS)は、ワイヤハーネスを不要にすることで、バッテリの柔軟な配置を可能にし、スケーラブルな電気自動車の開発を簡略化します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動バッテリーマネジメントシステムのトレンド、課題と施策について | ブログ | 2022年2月14日 |