概要
説明
空気清浄機は室内の空気質を効果的に改善できますが、適切な監視ツールがなければ、その真の効果を発揮することは困難です。 空気清浄機が効果的かつ効率的に動作するようにするには、センサを統合して室内の空気質を監視することが不可欠です。
このデザインは、空気清浄機システムに追加できる補助センサモジュールを実装しています。 このモジュールは、粒子状物質、CO2、湿度、温度、揮発性有機化合物(VOC)を測定します。 コスト効率に優れた低消費電力のMCUは、センサデータを処理し、空気清浄機を制御するメインMCUに送り返します。
このシステムのメリット:
- 既存のシステムに簡単に追加できる完全統合型センサモジュール
- CO2、VOC、温度、相対湿度、PM2.5などの空気質測定用の包括的なセンサスイートが含まれています
- シンプルな低コスト電源方式
製品比較
アプリケーション
- 空気清浄機
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
Gas Sensor
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
MCU
Exiting Interactive Block Diagram